事實上,相較於現場支援、備份和維修的傳統服務,工業自動化服務現在可以為我們的客戶提供更多的增值潛力。
因此,什麼是「當下」的服務?服務之後又會是什麼模樣?
這篇文章將是我在本部落格分享這個系列中的第一篇,個人認為在此為21世紀的服務賦予現代化定義,是一個很好的開始。
我的同事Vladimir Obrazcov最近在英國刊物 《控制、驅動和自動化》(Controls, Drives and Automation) 投稿了一篇文章,文中說明他對服務在工業4.0中日漸成熟有哪些看法。服務如何在任何產業提供實行第四次工業革命技術所需要的技術和經驗,這篇文章提供了一個非常好的解釋,一種瞭解什麼是「當下的服務」的良好方式。
Vladimir點出服務變成附加價值的重要領域,也就是工業應用的即時監測與分析,顯示能夠改善最佳化程度來增加獲利的地方。
而「服務之後會是什麼模樣」只是起點,包括進入擴增實境(利用數位雙子等遠端服務應用程式)和人工智慧(仰賴遠端服務和大數據進行進階分析)等領域。
這些領域的發展非常吸引人,而且將會大幅改變我們和應用的互動方式。我們的先進技術總監Dave Vasko和Microsoft經營策略領導者Neal Meldrum,在我們本期的產業現狀的播客對話中,探討這個改變產業現狀的可能性。我本人強烈建議一定要去收聽。
當我們考慮技術短缺時,使用這些類型的服務便更顯得特別重要,全球性的STEM專家短缺將使許多職務外包,尤其是那些仰賴資料管理技術的職務,對工業而言更是彌足珍貴。