功能性安全標準係對應用於機械的安全防護,提供有關其設計、建造、裝設、運作與維護的效能要求。
其中一項最為普遍的標準為機械ISO 13849安全性 - 控制系統中以功能性方法確保安全的安全相關零件。此方法檢查設備、材料以及與機械互動的人員,判定系統的功能性安全要求。
ISO 13849也為多種不同機械的控制系統安全相關零件(SRP/CS),提供有關其設計與整合原則的安全性規定和指引。適用於所有的控制系統安全相關零件,不論採用何種類型的技術和能源(電能、機械、氣動與液壓技術)。此為規定形式的標準,載明了執行安全性功能所需的效能等級要以哪些方法判定,以及為確立已符合效能等級而制定的驗證方法。
洛克威爾自動化採用可闡明系統設計屬合規、安全且具防禦力的安全生命週期方針。
何謂安全生命週期?
安全生命週期是由數個階段組成的一系列程序,藉由鑑別出為評估及減緩機械風險所必要的步驟,輔助將產能極大化同時提升安全性:
- 執行危險或風險評估 - 辨識出危險且估算連帶之風險。風險評估係為各安全性功能判定要求之效能等級(PLr)。
- 評判功能性安全系統之要求 - 根據工業許可的解決方案評估安全防護選項,並選擇減緩技術。
- 設計與驗證系統 - 設計系統架構、記錄安全電路設計、採購材料。
- 裝設系統與確效 - 驗證系統在界定的參數範圍內可運作,且符合相關標準。
- 維護與改良系統 - 在生產與安全性預防維護及系統升級的指定參數內,驗證系統要求為可運作。