智慧變頻器(VFD)有助於縮短停機時間
有了智慧變頻器,工程師可以設定分析模型來測量設備速度或其他特性。此外,他們可以使用遠端存取資料來識別潛在的維護需求。在檢查以相同速度運轉的三個幫浦時,工程師可能會注意到一個幫浦的負載扭矩較低。因此可派遣技術人員來調查問題。具備遠端資料透明度的變頻器(VFD)有助於:
- 縮短停機時間並降低維護成本
- 根據內建的分析功能,提供重要元件的生產壽命警告
- 確認變頻器元件執行時間與維護要求
此外,當 PowerFlex 6000T VFD 與 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 結合使用時,操作員可以更全面地檢視廠房資產的健全狀況,包括:
- 預測並識別幫浦、風扇或風箱的失效
- 取得氣流受限、空蝕、安裝鬆脫、葉片未對齊、軸承故障等通知
中壓變頻器能締造最大價值
石油、金屬、礦物、食品、紙張和化學品等能源密集型產業,佔全球工業能源使用量的 50% 以上,為智慧型馬達控制解決方案提供無數機會。
PowerFlex 中壓變頻器可控制幫浦、壓縮機、輸送帶、風箱、擠壓機、風扇、攪拌機、起重機、升降機、冷卻器與螺旋槳的馬達。而且每個應用都提供減少能耗的機會。
在水、污水、石油與天然氣產業的幫浦中應用同步傳輸控制的機會非常大。Rockwell Automation 在能源產業的客戶之一使用超過 100 個中壓變頻器,而且大多數都使用同步傳輸系統。
3 大同步傳輸馬達控制優點
以更少的設備完成更多工作。PowerFlex 6000T 與 PowerFlex 7000 VFD 含同步傳輸控制能幫助:
- 節省能源。結合變頻器(VFD)的效率與順暢同步轉換,以最佳速度獲得直接啟動操作的節能效益。降低能源消耗峰值費用。由於變頻器的尺寸與數量減少,而減少變頻器功率損耗
- 節省時間。減少設計多變頻器系統的時間和成本:指定、購買、運送、安裝、試運轉和維護額外的變頻器
- 節省成本。降低資本與營運成本。與多個變頻器相比,使用同步傳輸系統的購買、存放、供電和冷卻一個中壓變頻器的成本更低
Rockwell Automation 自 1989 年以來就提供具有中壓變頻器的同步傳輸系統。已在全球實作數百個同步傳輸系統。
智慧變頻器透過預測性維護警示提供精確的馬達控制與即時製程資料,協助您達成生產目標。進一步在線上瞭解 PowerFlex 中壓變頻器。有適合您的中壓變頻器解決方案。