不再只是「虛構」元素
七年前,我記得幫助過一位墨西哥玻璃產業的客戶以AR建立他們的產品目錄。該專案讓他們得以用全新方式展示產品,所以他們不論到何處為了增加銷售量而展示產品,都不再需要帶著實體目錄。他們體認到AR正在快速改變客戶瀏覽目錄,最終採購並得到售後服務的整體流程。
樂高使用AR已經十年以上了,不只是應用在銷售,也包括增加積木組的原裝功能。在英國數間樂高專賣店內,數位盒(Digital Box)使用案例顯示,店內顧客總是驚嘆連連。我永遠忘不了我在布萊頓的樂高專賣店內第一次自己嘗試的經驗。任何AR經驗帶來的驚奇反應顯然是因為人們發現未來就發生在今日的此時此地。
但是使用AR來讓使用者印象深刻並不是這項科技的唯一應用,目前也廣泛應用於現代製造廠內的維修與檢查。事實上,我看到許多客戶利用這項以往只出現在科幻小說的科技。
適用於產業員工的AR
雖然不是波巴·費特的太空船,現今多種保養、維修與營運(MRO)都使用延展實境(XR)科技,其結合了AR、MR與虛擬實境(VR),以確保飛船能盡快回到天際中。
越複雜的產品,需要越大的認知負荷來對其應用任何程序。這就是為何XR科技能幫助前線員工運用他們的認知資源,投入組裝、檢查與執行幾乎任何工作。但不僅如此,最大的差異是能夠正確執行(第一次就做對(FTR))與在更短時間內完成(更快速)。多數企業都同意AR最大的效益是:
- 增進員工效率
- 改善即時協作
- 改善專家與新手之間的知識轉移
(資料來源:IDC 2021年商業AR調查)
考慮到製造環境的安全時,AR也能派上用場。AREA這類的AR業界組織正在產出重要資源與深入解析,以提供可參考的優良基準,例如他們最新的最佳實務安全指引,可適用於在工廠或工業場地應用AR的情境。
事實上,AR能夠用於拯救生命。產業員工每天經常暴露在危險的環境,所以必須利用正確的科技來幫助他們瞭解風險。