在 IDC 解決方案簡介中指出,公司報告 Fiix 的分析和資產透明度,讓公司能夠更容易管理其資產和製造營運。客戶們發現的主要益處包含:
- 讓管理和維護其組織實體資產的團隊獲取更佳的透明度
- 易於使用的特點,讓管理也變得更加容易
- 藉由標準化操作提高效率
- 符合組織成長需求的平台擴充能力
CMMS 資產管理工具方便公司於一處檢視、分析所有設備資訊,並據此採取行動。使用 Fiix CMMS,公司就能夠在不同的位置,藉助更好的資產透明度、標準流程和透明度,在業務營運上取得成功。公司可以按班次、區域或地點安排使用者、設備、庫存、採購和任務。他們可以使用拖放功能建立資產階層並對相似的資產進行分組,維護團隊僅需排程、指派和追蹤任務一次。
Fiix CMMS 也為技術人員、IT 和操作技術 (OT) 整合以及已應用的人工智慧提供行動應用程式,以便取得改善的維護結果。
縮短停機時間是一大關鍵益處。資產遭遇到失效或故障等狀況,而無法進行操作或需要進行維修或檢查時,即會有停機時間的情況發生。設備失效並非總是可以避免的情況。然而,若是維修和預防性維護 (PM) 的效率不佳,那麼停機時間就會變得更長。這些效率低下的情況可能會累加,並且在無法生產的時候讓工廠耗費大量的時間和金錢。
使用我們的 Fiix CMMS,即可更加容易地維修和檢查資產,讓停機時間盡量降至最低的程度。技術人員可以從任何位置登入行動應用程式。接下來,他們可以查看資產的歷程、圖解、零件的位置等更多資訊,更加快速地執行工作。CMMS 軟體也可以幫助組織找出耗費太多時間的工單,發現延遲的原因並快速地加以維修。
另一項重要的功能,即是這套軟體得以消除透過電話、便利貼、白板或口述等過時的工作請求方式。這些過時的流程,迫使維護團隊在建立工單和輸入資料時花費不必要的時間。CMMS 藉由自動化工作請求流程,消除了許多額外的步驟。員工能夠記錄工作請求、設計預防性維護的觸發方式,或是連線到根據資產即時狀況建立工單的感測器。再也不需將時間浪費在翻譯工單、追蹤操作員或是搜尋檔案櫃。
使用 Fiix CMMS 簡化您的現代化維護過程。我們會與您一起合作,並提供評估、購買、實作和整合維護軟體的工具給您。