建立一個自動化、連線的工廠,以提高能見度、效率和生產力
對於造紙廠來說,能見度對於產量最大化和減少停機時間至關重要。從紙漿和原料生產到紙張產品的烘乾、捲曲和上光,工廠操作人員必須確保他們在需要時具有高品質的資源。
雖然新廠在運作過程中通常具有完全的能見度,但許多老舊的工廠在連接過去多年來匯集的舊有系統和不同硬體方面遇到困難。由於對系統和設備沒有清楚的視野,操作人員難以協調纖維來源到母卷的生產。
現代化的控制系統可為造紙業者提供所需的跨廠能見度,以從現有設備中獲得更多效益,並支持高效率、具生產力的運作。透過將傳統設備連接到集中式智慧控制系統,工廠操作人員可以通過改善、易於閱讀的儀表板獲得整合的脈絡化資訊。
進一步運用您的資料,將產量最大化和減少非預期停機時間
雖然能見度對於高效運作至關重要,但智慧控制系統的真正效益在於建立統一的數據平台。從纖維來源到原料到紙張的過程是一個能源和資源密集的過程。如果在這些過程中沒有遵循正確的混合比例,或者發生了意外的中斷情況,紙漿和原料的品質就會下降,從而限制了紙張的產量。
透過採用統一的控制系統、自動化工具和智慧型裝置,造紙公司可以獲得有意義的、即時見解,有助於確保在整個造紙過程中保持高品質和一致的運行時間。控制系統連線使組織能夠產生、整合和分析其資料,從而揭示可行的操作方法,應用於紙廠作業和紙漿及原料混合。組織甚至可以利用這些即時見解來識別風險資產並主動安排維護,消除每個生產階段的故障情況並將產量最大化。
保持系統安全,以保護工廠和社區
然而,隨著造紙公司投資於新技術,他們必須小心不要增加風險。資安攻擊對組織來說所付出的代價極高-在2023年,資料洩漏的平均成本為445萬元,而這些數字只會再增加。更糟的是,隨著網路攻擊變得更加複雜,它們對工人、平民和環境的威脅也越來越大-根據Gartner的預測,到2025年,網路攻擊者將會利用營運技術來傷害人們。
由於造紙公司管理和儲存各種化學品和重型設備,因此必須嚴肅對待這些威脅,否則不僅會危及生產力,還會危及員工和更廣泛的社區。透過分階段、有意義的投資,造紙公司可以最大程度地發揮新技術的好處,同時將風險降到最低。
與信任的行業夥伴合作,能夠幫助您整合投資,降低威脅向量,並利用第三方支持。合適的合作夥伴可以幫助您建立一個可靠、具彈性的網路,使得預防、檢測、因應和恢復遭受的網路攻擊變得更加容易。
優化工廠營運,將效率最大化,成為環境保護者
製造廠需要大型的抽水系統、工業風扇和風機來移動水和乾燥成品紙製品,這些都需要大量的能源。造紙業也會產生廢棄物、排放物和污染物,如果造紙廠操作者不小心的話,這些物質可能對敏感的生態系統和社區產生負面影響。
為了最大化利潤,並成為社區的環境保護者,製造廠必須以高效、永續的方式運作。造紙公司認識到這種需求,並將環境、社會和公司治理(ESG)以及企業社會責任(BSR)的倡議列為優先事項。感謝科技的幫助,工廠可以在最大化生產的同時限制浪費。
現代的工廠控制系統能夠讓操作人員追蹤設備的健康狀況和性能,以確保資產運行效率高,同時最大限度地提高回收和資源利用,以減少浪費。透過使用自動報告工具和可變速驅動器,製造廠操作人員可以在排放超過法規限制之前收到智慧警報,同時自動化泵和風扇的運作以節省能源。
在一個快速發展的行業中保持領先地位
造紙公司對變革並不陌生。然而,過去20年來,紡織廠必須不斷適應和應對,而新技術使得企業能夠掌握未來,為創新的新時代做好準備。
洛克威爾自動化提供全方位的產品和服務,以滿足不斷變化的全球紙張需求,同時最大限度地提高安全性、永續性和合規性。憑藉多年在新舊技術領域的行業經驗,並擁有強大的合作夥伴網路,我們可以根據您的需求提供真實的業務成果,例如提高吞吐量、效率和運行時間。
如需了解更多資訊,請訪問我們的網站或立即聯絡我們。