COVID-19 已經讓輪胎產業舉步維艱,除此之外,許多輪胎製造商多年來也面臨著因工廠中出現與腐蝕有關的停機時間而造成的困境。
正如上一篇文章討論的結果,我們最近深入瞭解了腐蝕以及腐蝕對於輪胎工廠中的現代工業控制產品造成的影響。我們已經瞭解腐蝕在工廠中的問題癥結、腐蝕發生的速率和比例,以及在輪胎生產中引起腐蝕的化合物。
我們的學習成果最終將促使業界更確實瞭解影響全球輪胎生產的問題,並且可能提出新的解決方案。同時,在短期內,輪胎製造商可以採取一些關鍵步驟來降低工廠中與腐蝕有關的風險。
雙管齊下的辦法
我們在世界各地的輪胎工廠進行的廣泛研究是一大創舉。
我們不僅藉此更加瞭解輪胎的腐蝕,而且藉此得知,經常用於加速腐蝕測試的業界標準測試無法重現在輪胎製造環境中發現的腐蝕類型和比例。
正是這個原因促使我們開發專門針對輪胎工廠的新測試協定。我們正在使用新的測試協定來評估輪胎工廠中目前控制產品的有效性,並確認哪裡可能需要新的緩解策略。
我們的研究也有助於我們訂定將輪胎工廠中與腐蝕有關的風險降低的指引。這個指引以兩個關鍵的緩解解決方案為基礎:耐腐蝕控制系統產品和堅固密封外殼。
1. 耐腐蝕產品
使用耐腐蝕控制產品的控制架構可以提高輪胎工廠的績效。
這些產品應該運用保護塗層之類的設計功能,藉以減少引起腐蝕的大氣污染物所造成的影響。保護塗層包括將不導電的絕緣體噴塗到產品內的裝置或元件上。絕緣子「附著」在元件的表面,並有助於保護元件免於遭受腐蝕性氣體、濕氣和其他環境壓力的影響。
我們還針對某些情況開發了「超強韌」產品。藉由將保護塗層與其他多種設計修改相結合,輪胎工廠即可提高績效。
一些公司已經發現這些解決方案的效益。例如,一家大型輪胎製造商每 16 到 18 個月就會經歷一次與腐蝕有關的故障,因此他們改採「超強韌」變頻器來實現可靠性計劃。到目前為止,這家公司已經部署 100 多個變頻器,經過多年使用之後,這些變頻器一直正常運作。
2. 堅固密封外殼
耐腐蝕產品有助於因應腐蝕,不過僅仰賴這些產品並不足以降低輪胎工廠的停機風險。堅固密封外殼可提供極為重要的第二層保護。
外殼的規格應該達到或超越 IP54 外殼防護等級。另外也必須在外殼的設計和日常使用中採取一些簡單但經常被忽略的步驟。
例如,應該使用密封索環和配件將進出外殼的電纜密封。並且使用熱交換器或空調器取代過濾器/風扇套件。如此的步驟有助於防止污染物進入並聚集在外殼內部。
另外,請務必遵循製造商對於最小的安裝間隙和其他安裝要求所規定的安裝說明。間隙不正確的發熱裝置不僅會增加腐蝕,也會導致由於過熱而導致的故障。
保持輪胎生產不中斷
我們仍在瞭解現今的控制產品在輪胎製造環境中的有效性。在此同時,這裡介紹的兩種策略有助於保護控制系統並縮短與故障有關的停機時間。
您可以參閱「保護輪胎生產免於遭受腐蝕有關的故障」電子書深入瞭解如何縮短輪胎工廠中與腐蝕有關的停機時間。
已發佈 2021年3月2日