根據最近期涵蓋超過 1,500 家製造商的第9年度智慧製造現況報告全球調查,創造獲利成長同時無損品質是當前的重要趨勢,聚焦於尋求數據真正的潛力且擴大採用科技,建立起應對改變時的韌性、敏捷度與提高永續力。
這份報告同時也反映出,永續力及 ESG 與製造密不可分。受訪者有超過 98% 提及特定類型的永續力和/或 ESG 政策,當中將近五成列有全公司須遵守的正式政策。此外,全體受訪者有多達 83% 預期在 2024 年營運中導入生成式人工智慧 (GenAI) 技術。
效率提升可為這股趨勢的首選要素,代表如今永續力公認作為營運精進能力的指標,不僅影響財務盈虧,也有益於社會影響。
鑒於通膨壓力和能源成本上升,製造商也無不增加技術投資來因應風險。相較於上一年度花費 23% 的營運預算投入技術開發,本年度攀升至 30%。最蔚為風潮的兩項技術投資 - Cloud / SaaS 與 GenAI,可望帶來最高報酬率。
這正是洛克威爾自動化 Industrial DataOps 解決方案之FactoryTalk® DataMosaix™發揮的最佳舞台。此嶄新而別出心裁的新工具架設於 FactoryTalk® Hub™,作為雲端解決方案以標準暨彈性化數據連接器整合源自 OT、IT 與 ET 的數據,實現資料密集型的企業級解決方案。
處理範圍可涵蓋大量且各式的資料,舉凡各種不同的資料來源形式,例如 PDF、影音、圖像、CAD 檔、壓縮檔等。所有這類數據可由內部或雲端以擷取工具帶入至 FactoryTalk DataMosaix 當中。原始數據可轉化為資產、時間序列、事件、檔案與其他數據物件。擷取後的數據可被賦予脈絡,FactoryTalk DataMosaix 能協助您以最符合所需的方式歸納數據。
從數據豐富而資訊匱乏的隱患脫穎而出,識別出具有真正意義的資料
這項引人注目的新服務,幫助製造業者從龐雜數據中挖掘出洞見,輔助做成更有利的決策。透過生成產業知識圖譜可傳達數據彼此之間的關聯性,也能建立功效卓著的時間序列圖。製造業者可據此搭建起應用途徑,運用內建的 SDK 或 API 數據連接器而將數據內化處理。
透過內嵌圖表和探詢功能,也能輔助製造業者綜覽數據與模型。此外,FactoryTalk DataMosaix 更提供如 Power BI 和 Grafana 等核心連接器。使用者自己就能建立操控台,以及運用其他不同的視覺輔助工具,無需撰寫程式碼或具備其他技術背景。
FactoryTalk DataMosaix 帶來的市場競爭優勢,在於不分背景知識程度的人員都能一起協作有意義的數據、創建洞見,讓數據分析更加深入透徹。開發者、管理者以及其他利益關係者都能參與合作,做成以充份數據為依據之決策。
優點
- 加速數位轉型
- 提高勞動生產力
- 優化生產
- 降低維護成本
- 優於市場競爭者
功能
- 標準暨彈性化連接器可匯聚 OT、IT 和 ET 數據
- 統一的數據取用途徑控管、數據治理和可追溯性
- AI 技術輔助的數據脈絡化
- 透過搜尋、資產階層、互動圖或 3D 模型進行數據探索
- 彈性化數據建模
- 圖表建立與無程式碼分析
- 預先建立的連接器可串接符合業界標準的視覺化及數據科學工具
新推出 FactoryTalk® Energy Manager™ 能源解決方案
在 FactoryTalk DataMosaix 基礎上推出的 FactoryTalk Energy Manager,是一個新的 IT/OT 融合平台式能源監控暨最佳化應用程式,根據工廠、製程區域、生產線和機器層面既有程序的能源工廠模型,提供能源和生產資訊。製造商可以了解他們的設施在何時、何地以及如何使用能源,以確定他們節能工作的必要範圍並定義關鍵指標。
製造商想要知道的是:
- 製造這個產品需要消耗多少能源?
- 什麼是能源密集型的流程?
- 我們如何避免昂貴的能源需求費用?
- 我們如何實現連續運行時間並降低能源成本?
- 我們如何在減少能源使用的同時提高產能?
- 我們如何創造一台更節能的機器?
不僅限於掌握投入製造的能源使用量,審視能源管理上足以影響生產成本的其他要素可帶來額外契機。工業 DataOps 適切優化後探索的數據深度,可檢視如下各種要素:
- 夜間用電費用較低廉,但扣抵「夜班」較高勞力薪酬支出後的淨利為何?
- 採用電氣與天然氣混合爐的製造業者,如何權衡兩者使用的時間比例?
- 以工廠的環境條件而言,空調系統設定為夏季較低溫的品質較佳,或者對用電成本帶來的衝擊,已達到犧牲所獲品質的程度?
FactoryTalk DataMosaix 解決方案造就的彈性化可擴充工具,集結領域專家和分析專家的知識,更快實現可用數據;如今,製造業者在取用權限可控的脈絡化數據支援下,更能憑藉能源耗用細節的情報來做成決策。
取用數據和洞見以提升投資報酬率
FactoryTalk DataMosaix 以及 FactoryTalk Energy Manager 能產生數據洞見,讓客戶大幅節省能源開銷。軟體工具更能讓資源與人員的時間限制鬆綁,不再苦於費時找出有意義的數據。有意義的洞見不再是遠在天邊,因此更能有效做出必要的應變。
造訪我們的網站,可取得更多關於 FactoryTalk DataMosaix 與 FactoryTalk Energy Manager 的詳情。