排放控制監測
在此部落格中,我們探討排放監測和報告,以及哪些工具最適合提供準確的資料。可靠地洞悉您的營運排放有助於制定減少碳足跡的策略。
正如Sensia的Roger Burnison於近期簡報中所解釋,目標是獲得燃料、天然氣、柴油和燃燒組成的近乎即時之見解。根據組成資料,下一步是計算破壞和去除效率(DRE)以及燃燒效率。
儘管人們對空氣中的二氧化碳有很多討論,但在談到有害排放時,也應考慮甲烷。
排放
工業排放-為了撰寫此部落格,我們只討論工業排放-是移動和燃燒碳氫化合物的結果。碳氫化合物,含有氫和碳的化合物,包括甲烷、丁烷、丙烷和乙烷。
例如,生產或提煉產品的工廠也將具備某種形式的發電。工廠的流程和發電都會產生排放。這些可以是蒸汽或煙霧的形式,其中可能含有顆粒物,或是燃燒。燃燒大小是碳氫化合物燃燒效率的指標。
為了提供適當的排放報告和會計,以進行內部追蹤、交易計畫和政府機構報告,您需要知道您在哪裡產生哪些排放,以及這些排放是否在預設的允許範圍內。
為了準確報告排放,最好知道有哪些類型的報告:
- 二氧化碳和甲烷-列於排放交易和報告中。
- 氮氧化物和硫氧化物-追蹤以進行環境監測。
- 顆粒物-追蹤以確定燃燒品質或效率。
在滿足監管機構要求之持續改進的同時,還要兼顧公眾意見和潛在投資者的要求,在計算和報告排放時有很多事情需要考慮。
計算排放量
我們發現,手動計算排放量的過程並不少見。同時也注意到,並非所有會排放的裝置都有計算排放量。有時只會針對少數幾個裝置,或甚至只針對一個被視為主要排放的裝置進行計算。對於手動追蹤和計算的資料,始終存在遺漏資料點或計算錯誤的風險。
但是,報告要求可能會很嚴格,取決於您的營運地點。排放交易計畫包括法律要求,並且可能因不遵守規定而被開罰。沒有準確且定期地計算排放量將增加罰款的風險,例如由美國國家環境保護局(EPA)執行的年度相對準確度測試查核(RATA測試)或該機構的季度相對準確度查核(RAA)。
那麼接下來的問題是,您如何準確測量和計算整個工廠的排放量?
測量技術
我們經常看到的是,工廠投資於單一來源測量工具,僅用於監控單一設備(例如壓縮機或鍋爐)的排放。資料是從流量計收集而得,該流量計提供用於計算燃料流量、溫度和質量的資訊(取決於使用的流量計類型)。您可以使用製造商提供的燃燒效率規格計算排放,並允許一定比例的不確定性。
在製作所需的報告時,挑戰在於從不同的裝置收集和整理報告。
Roger解釋說,Sensia透過策略性收購,找到一個能將所有內容整合在一起的解決方案。2022年,Sensia收購Swinton Technology,這是一家開發獨立流量電腦積分器的公司。Swinton Technology是監督和監控軟體的市場領導者,該軟體已開發為適用於二氧化碳和甲烷測量和報告。
自從將Swinton產品加入Sensia的產品組合以來,他們現在可以提供稱為TruST的計量監督電腦。TruST是一個端到端解決方案,可將您的所有流量電腦、PLC和CBM資料彙整在一起,以提供即時監測和全面、可靠的計量。
EyeMet是Sensia提供的另一個實用應用程式。其為計量管理資訊系統,可提供計量系統的高階概覽。結合TruST,您將能夠監測任何有電腦存取權位置的排放。
這些工具可讓您結合來自營運中不同來源的資料,並產生一份全面的報告。甚至可以跨多個區域產生報告,以獲得全球概覽。
追蹤您工廠或工廠中的趨勢排放,可提供基準並洞悉生產和燃燒的效率。還可針對二氧化碳交易計畫進行準確的報告,並向利害關係人和一般大眾報告您在二氧化碳減量工作中的進展。
了解更多:測量(sensiaglobal.com)
註:EyeMet和TruST是Sensia的商標。