預測分析改變了高功率變頻器應用的模式
您一定聽過工業物聯網(IIOT)而變頻器即為IIOT中的一個環節。
現今,內建有預測分析的變頻器可明顯避免意外停機的發生。例如,變頻器有內建冷卻風扇可防止其過熱。若其中一個風扇停止運作,變頻器便會過熱而故障,接著如您所預料的發生意外停機。
TotalFORCE®技術便是一種透過建立風扇預期壽命模型以解決此類問題的方式。此分析模型比簡易的計數器功能更強,其會將測量到的周圍溫度(感測器內建於變頻器模組中)及測量到的風扇速度列入考慮。風扇速度變慢便是風扇軸承開始故障的一項指標。
當風扇達到其預期壽命的特定百分比(預設為80%)時,此預測性維護模型會透過EtherNet/IP發通知給控制系統。
一套有連線的系統可通知維護團隊在下次排程停機時更換風扇,進而避免意外停機的情況。
甚至,有連線的系統還可用於自動檢查並視需要訂購庫存的備品零件。