三個改善的機會
新式的DCS (分散式控制系統)可透過一些方法,幫助作業人員提升效率。讓我們聚焦在其中三點上。
- 改善的警報管理:傳統的警報系統是許多石油及天然氣作業流程中面臨的挑戰。它們可能會產生令人分心且惱人的警報,並可能缺乏歷史資訊,讓工作人員疲於找出發出警報的原因。
新式的DCS可優化您作業中的警報,減少這些惱人的警報。例如,一家天然氣處理廠使用洛克威爾自動化的PlantPAx® DCS消除惱人的警報,並將平均警報數量降到一天10個警報,能更輕鬆地管理作業。
新式的DCS也可讓警報變得有可執行性。因此,作業人員可以在發生警報時,馬上知道要做什麼以及緊急程度,能省去排除故障的時間及成本,最終減少停機時間及生產損失。 - 更主動的維護:隨著公司轉向數位油田及聯網更密切的生產環境,智慧裝置的數量也開始激增。這些裝置可以幫助您主動提升資產可靠性並避免停機─前提是您需理解他們的原始資料。
新式的DCS可以將原始資料轉換為可執行的分析,使作業人員能深入了解工廠或現場資產的運作狀況及效能。DCS會在資產即將發生故障時及可能發生故障的時間點通知作業人員。
透過確定資產維護或更換的優先順序,以及在預定的維修時段期間安排資產維護或更換,能幫助您改善維護策略。 - 指導決策:就像許多其他產業一樣,石油及天然氣產業也面臨了技能短缺的問題。具有二、三十年經驗的作業人員即將退休,而缺乏經驗的新一代工人必須填補空缺。
新式的DCS可以幫助減輕這種人員流動的挑戰。具體而言,具有高效人機介面(HMI)的DCS可為新員工提供重要資訊,並引導他們在不同的生產或維修情境中作出正確的決策。這些可透過以下方式完成:使用狀態認知技術,以及協助確保圖形畫面設計能強化作業人員的專注力與反應時間。設計能夠避免分散非必要資料的介面,並以導覽式選項引導作業人員,您可創造強化的製程可視性、更好的決策及改良的安全性。
這種輔助技術可減少在操作中作出關鍵決策時對部落知識的依賴。它可以提升員工上手的速度,這在管理年輕員工的流動率上非常重要;他們可能只會服務短短幾年的時間,而不像前輩一樣在職幾十年。
將報廢視為一個機會
現今有許多公司仍使用瀕臨報廢的老舊系統。雖然我們認為只要系統老舊就應升級成現代系統,但我們也了解這往往不足以讓管理層產生進行現代化的動力;升級可以獲得更多益處。
具有智慧生產及高效HMI的新式DCS可顯著提升作業人員的績效─甚至可以幫助新的作業人員在數週內,變得和最優秀的作業人員一樣有效率。表現較好的作業人員勢必可產出更好的業績成果。