為您推薦
當您在講述一則故事,或像是在本案例中撰寫部落格時,設定場景絕對是件好事。這種想法是為了要讓讀者在正確的背景下,瞭解您所描述的內容。那麼,故事開始了…
想像一下,您在一座重工業的工廠內。您在那裡評估廠房的網路基礎建設,檢查是否有安全缺失。在評估期間,您注意到一台伺服器有三個乙太網路連線。您確定應該只有兩個,所以您向公司詢問「這第三個乙太網路連線是做什麼用的?」
公司方面回應:「這會連線到ERP系統。」您有點疑惑,回覆說:「不過,您的ERP系統位於IT網路中,對嗎?而且,IT網路有網際網路存取?這樣看來,您的關鍵OT系統已經連線到網際網路?」故事並未就此結束…
我希望您已經注意到這裡的問題。可以開放存取的網路,或是設定不良的架構,可能會使公司同時面臨意外和惡意等諸多問題,其中任何一個問題都會造成營運、法律和安全方面的惡夢。只要注意到知名惡意軟體攻擊對個人、公司,甚至對公用事業供應商的影響,您就會發現這是一個天大的問題。
連線能力是成功的關鍵。公司必須能夠存取原始生產資料,並將此資料轉換為有助於制定決策的資訊。為此,他們需要有助於更進一步瞭解其作業、執行工作流程、將資產利用率最佳化,以及改善合作的智慧技術。
您可以在企業聯網中完成所有這些、甚至更多的工作;但首先您需要一個現代化、安全且可靠的資訊基礎建設,來連接構成貴企業的資產、人員和資訊。如果您的網路設計不良或不安全,即使是低階技術的惡意軟體攻擊或資料外洩,所有這些營運優勢都可能會土崩瓦解。
智慧型工業裝置結合穩定安全的OT網路通常不是傳統IT經理擅長的領域,因此您應該考慮可以同時提供OT及IT經驗的供應商。雖然他們大多擁有IT經驗,甚至有些有OT方面的知識,但缺乏同時擁有兩種經驗的供應商,因此您必須作出令人難以置信的客觀決策。
現在讓我們來看另一間工廠。工廠經理告訴您工廠很安全:工廠沒有Wi-Fi,也沒有USB,而且有線網路僅供內部使用,並未連線到網際網路。不過,當他們必須從網際網路擷取修補程式時,該怎麼做?沒有通往外界的連線,他們是怎麼做到的?維護技術人員取出行動電話、開啟熱點,然後透過4G網路連線到PC下載檔案。
問題在於人會犯錯,而且經常尋找偷懶的方法。
在絕大多數情境中,他們會犯下這些錯誤,而且他們的行動卻沒有絲毫惡意。不過,即使是最單純的捷徑,也可能會造成深遠的後果,而且這些單純的事情往往無法管制。唯有更全面的安全及網路設計方法,才能協助解決這些問題,還要配合廣泛的教育計劃來說明網路使用的準則與規範。
我希望這是一個令人愉快的部落格,可以讓您會心一笑,並且充滿正能量,不過有時嚴肅的故事是分享訊息的最佳方式。如果我讓您想到您的網路設計,或是總是能發揮創意,找到有趣方法來「修復」軟體的生產區團隊,那我的工作就大致完成了。
接下來的工作肯定不輕鬆,但如果貴公司有合適的團隊,可以將一個三到五年的網路升級計畫轉換為僅需18個月的工作。相信我,我們已經做到了!
已發佈 2018年11月30日