為您推薦
提到投資馬達控制設備時,首先想到的益處就是可輕鬆迅速整合、可維修性和安全性。降低解決方案的成本及整合設備所花的精力與時間,可大幅影響專案的成果。那麼,為什麼不在優化性能的同時,也讓維護設備變得更輕鬆安全呢?
對於石油和天然氣客戶來說,選擇和測試正確的設備可能是項艱鉅的任務。如果您負責指定、調試和維護動力設備與製程控制裝置,您應該知道將馬達控制設備包在CENTERLINE® Motor Control Center (MCC)裡的益處。本公司經過驗證的優質設計和技術可提供多年可靠的服務。經工廠測試的智慧馬達控制裝置與網路基礎設施共同提供了信心,並有助於確認工作是否正確完成。
將整合變容易
首先,讓我們來看看將低壓MCC整合至控制系統中的工作流程。汽油與天然氣產業中有許多人遇到將LVMCC整合到第三方分散式控制系統(DCS)或其他傳統自動化控制器的難題。通常DCS不會在EtherNet/IP上進行通訊,所以必須安裝其他硬體才能進行整合。
為了解決這個問題,洛克威爾自動化開發了Modbus TCP/IP LVMCC解決方案,可將所有智慧裝置都納入MCC,從使用PowerFlex 750系列變頻器的變速應用到由E300 電子過載繼電器控制的定速應用,以及需要SMC緩衝啟動器的降壓啟動應用都在其中。我們與身為Encompass Partner的 HMS Networks合作,針對原生Modbus TCP/IP通訊的E300電子式過載繼電器開發了Modbus TCP/IP通訊模組。這個解決方案能與PowerFlex 750系列變頻器、SMC Flex與SMC-50緩衝啟動器互補,成為可整合至新部署或傳統DCS的完整解決方案。
提升可維護性
整合到控制系統後,MCC內的聯網解決方案必須要提供靈活的裝置組態,才能輕鬆地控制系統中運轉的馬達。另一個顧慮,是解決方案一定要隨時都能容易維護及維修。模組化設計方法使您可輕易地擁有維護和維修MCC單元的能力。Modbus TCP/IP連接性可讓使用者從DCS取得電源、能源與維護資料。這項資訊可用來做出明智的決定,以判定何時方便維修設備。
跟您一樣,安全是我們的首要考量
MCC的其中一項重要功能,就是將維護人員與高能設備隔開。這項功能是透過特定設計功能來完成,例如安裝在中央;可改善效率並促進設備散熱的匯流排,像是在馬達控制單元移除時會立即隔離縱向匯流排的自動扇葉。CENTERLINE® Motor Control Center安全產品組合包含有助降低風險、使工廠和應用程式更安全的關鍵功能。
ArcShield® CENTERLINE® MCC的設計目的在於限制可用的故障電流量,以及在快發生狀況時圍堵危險的電弧故障,並有助防止狀況擴散到整個外殼。為了進一步減少暴露於電氣危險中,可將SecureConnect®單元插銷安裝在較常移除的負載上。
最後,為了增加人員的安全性, UL等級的絕緣匯流排產品現在已上市。絕緣匯流排不但有助於防止電弧傳播,還可以讓匯流排不受腐蝕性鹽霧或其他環境危險的危害,進而延長使用壽命。本公司MCC的設計中納入許多領先業界的安全功能,詳細資訊請參閱更安全MCC的前3項設計功能。
整合CENTERLINE LVMCC不再令人害怕
MCC的CENTERLINE產品組合配有在Modbus TCP/IP上通訊的智慧裝置,可減少DCS整合的時間、精力與成本。這些產品可幫助像您這樣的汽油與天然氣客戶以更安全、更可靠的方式來提升運轉時間,同時又能在這艱困的時代提升您的獲利。
已發佈 2021年1月4日