您在二級技術轉移中看到了什麼?
手動擷取是指人類從一個系統中獲取資訊,並將其發送給其他人,他們可將資訊匯入或輸入到自己的系統中。最簡單的方式是將檔案透過電子郵件發送,但不能保證寄件成功、難以審核,且容易有安全性漏洞。更進階的方式是透過一個沒有結構的共用資料夾,且需要手動操作。
二級技術轉移非常耗時。業界對生物工程的開發投入大量精力,尤其是針對複雜的生物製劑和細胞療法。這需要大量的製程文件,其中可能包括:
- 製程描述、設定值和操作範圍
- 設備規格
- 材料說明、規格和供應商
- 製程控制和抽樣計畫
- 分析方法和品質屬性
- 緩衝液配方等。
這時需要主題專家手動審查所有文件,然後以生產據點使用的格式擷取和轉錄重要的製程細節。轉錄錯誤可能導致批次處理失敗或發生資料完整性的問題。將參數轉移到更大規模或具有不同控制能力的新設備,也是一項挑戰。及早發現落差並決定下一步行動對未來的成功至關重要。
若您能從二級手動擷取進展到「升級」自動擷取和自動載入資料,就能大幅改善技術轉移過程。
要做到這一點,您必須透過數位轉型打下基礎。
這意味著什麼呢?
更快。數位轉型將自動擷取非結構化文件中的資料來加速流程。
更穩。透過結構化的製程定義記錄系統可減少錯誤;該系統內含常見配方建構區塊,可用控制方式將其傳播到各製造系統。
高效。達成與單一平台的溝通,以共用知識和資料,建立明確定義的配方,並在整個過程中進行適當監督。
要如何開始?
您必須先建立一個安全、協作的網路。
- 這個平台將創造一個空間,讓技術轉移團隊有一個提交文件和控制修訂的地方
- 該空間可做為知識庫,成為製程細節的單一事實來源。
這時您不用紙張,
- 即可將來源製程文件上傳到安全的網路中,以便進行協作和追蹤,成為您的技術轉移包。
- 接著擷取這些文件,並用生成式AI等尖端技術自動擷取相關製程細節,將非結構化的製程文件轉換為結構化的數位資料集。
- 資料集是製程配方的核心,包含關鍵資訊,如製程參數、範圍、材料和設備規格等。
數位化製造工廠。
- 工廠的數位化模型,能描述可用的設備和功能。
- 提高透明度可讓技術轉移團隊更輕鬆選擇適當的據點。
- 將現有製程資訊與數位工廠資產及其處理能力進行比較,開始以數位方式找出落差所在。
建立訂製配方。
- 以標準化格式(如S88)從轉換後的數位資料集中建立常用配方區塊
- 連結常用配方區塊來設定一般配方工作流程。
- 將常用配方建構區塊映射到特定據點的設備,再考慮設備屬性和比例相關參數。
連結到製造網路。
- 將特定據點的配方傳播到製造網路中的其他系統,以便進一步編輯和執行。
- 這些系統包括製造執行系統(MES)、分散式控制系統(DCS)和批次執行系統(BES)等。
- 這種傳播方式可大幅減少部署自動化系統的錯誤和所需的時間,進而提供更多好處。