如今,製程客戶正努力透過擴大生產量、減少停機時間和為操作人員提供智慧製造方法,以降低整體擁有成本、專案執行時間並將生產最佳化。
智慧製造需要更多智慧資訊。幸運的是,今日的資訊和大數據無處不在。如今,感測器和儀器比以前提供更多資訊。但是當您要讓系統接受額外資訊時,問題就出現了。
很多時候,問題在於系統如何在適當的地方接收適當的資料,否則要因應這些改變即使有可能也是非常困難。通常我們會用一定數量和類型的輸入/輸出(I/O)介面卡來為控制系統進行調試,這些介面卡可以接收感測器和儀器的資料。過去若要對I/O介面卡的配置做任何變更,都只能在機櫃中留出額外空間,還要根據需要容納許多不同類型的I/O介面卡才能執行變更。這樣不但花費成本高,還會影響系統從故障或計畫性維護中恢復運作的速度。
今天,FLEXHA 5000™通用I/O可透過PlantPAx®5.20分散式控制系統啟用,為解决這一問題提供新的方案。
定義通用 I/O 模組
通用I/O亦稱電子配線,可在一張介面卡配接不同類型的I/O。這些I/O類型可能包括類比輸入和輸出(帶HART)以及數位輸入和輸出。使用FLEXHA 5000通用I/O,這些配置可由軟體啟用,無需變更實體組件。
靈活性帶來效益
- 減輕專案執行時所花費的心力:
- FLEXHA 5000 I/O允許各種現場配線類型。客戶不用提早完成配線。這樣就可以降低總安裝成本,同時在不影響面板成本的情況下,提高工程師在早期設計期間的效率。許多修訂和變更都是基於需求的變化而產生,無論是在調試過程中,或是在整個系統的生命週期都是如此。
- 設計一個具有通用I/O的系統也有一個好處。若從通用I/O配置開始,無論以後是否需要變更I/O類型,系統、端接組件和配線佈局的電源需求都可以保持不變,進而節省大大量精力和規劃。
- 減少I/O後期變更的影響
- FLEXHA 5000平台在整個操作過程中提供可變更I/O類型的靈活性。這樣得以實現解耦專案工作流程,讓實體和功能性設計並行,從而最佳化專案時程和成本。
- 過去,我們必須為每個機櫃區攜帶許多不同的庫存I/O介面卡,才能管理維護需求。FLEXHA 5000通用介面卡的不同之處在於,它是一個單一的目錄條目,無需再額外攜帶庫存介面卡。
為製程系統使用者而設
值得注意的是,製程控制系統要求I/O介面卡的某些功能必須能夠使用,無論介面卡是否通用。重要的是具有可備援、高度可用的選項,以及具備通道隔離和HART通訊能力。最新FLEXHA 5000 I/O不僅提供通用的差異化,還提供備援、通道隔離和HART通訊介面。
並非所有通用 I/O 都相同
許多控制系統供應商已推出通用I/O功能,但並非所有介面卡都相同。
如FLEXHA 5000等平台就可在系統運行時,對通道I/O類型進行遠端軟體設定。FLEXHA 5000平台為不同I/O類型提供通用組件,讓遠端操作人員能夠動態變更I/O類型,而不必在現場處理I/O介面卡。
進一步瞭解通用I/O。