電動汽車公司正在全力將原型轉化為可上路的產品,並在越來越多的競爭者面前脫穎而出。不過,在今天搶佔市場的競爭中,公司也應該考慮如何因應迫在眉睫的另一個挑戰:需求量急遽增加。
電動汽車在現今的新車銷量中所佔的比例可能不到 3%。不過,據估計,到 2040 年售出的所有新車中幾乎有 60%將是電動汽車。
簡單來說,如果您可以調整營運來因應如此的需求,即使出現電動汽車技術變革,您都將為成功做好準備。做到這一點的一種方法是建立彈性高效的智慧、可擴展和彈性操作。
預備、各就各位、成長
藉由進行敏捷而彈性的營運,即可獲得目前所需的獨創性並對於未來的成長做好準備。
可擴展的資訊解決方案是關鍵元件,可將原始生產數據轉化為實用的見解。您可以部署這些解決方案來滿足您目前的特定需求,然後隨著營運成長擴展這些解決方案並隨著時間過去滿足更多需求。
例如,可擴展的分析軟體可以從邊緣部署到雲端,以便根據需要獲得所需的見解。目前,您的重點可能是透過追蹤生產過程中的產品、人員和系統來套用分析,藉以改善效率並交付高品質的汽車。
最後,隨著需求增加,您可以擴大使用分析。這可能表示使用具有機器學習功能的分析軟體來最佳化程序、簡化供應鏈並預測機器故障。
MES/MOM 應用程式也可以解決您的特定製造挑戰,並隨著您的作業及其需求而擴展。您可能需要先開始使用高品質的應用程式,追蹤、識別機器或操作員的偏差並向您發出警報,然後再擴展到企業 MES 軟體。
彈性設計
無論您的營運是否需要根據新的動力總成技術、持續變化的汽車趨勢或新法規來轉型,您的控制解決方案都應該增強您的回應能力,而非加以抑制。
智慧伺服壓機可供您根據需要設定任意數量的運動設定檔。這也可供您自由選擇合適的馬達供應商使用正確的馬達類型,藉以獲得應用所需的特定速度、轉矩負載或其他特性。
智慧伺服壓機可供您根據需要設定任意數量的運動設定檔。這也可供您自由選擇合適的馬達供應商使用正確的馬達類型,藉以獲得應用所需的特定速度、轉矩負載或其他特性。
此外,使用獨立台車技術的運動控制系統有助於更輕鬆回應需求和技術變革。這些系統使用軟體設定的移動設定檔,只需要按一下按鈕即可變更功能,藉以加快轉換速度並縮短停機時間。相較於傳統的機械解決方案,這些系統也可以更快速、更精確地在廠區內移動小型元件或甚至整個車身。
透過變革保持生產力
顛覆性技術可以改善決策制定並達到最大的效率來協助您管理變革。
使用數位分身 (產品、程序或工廠產品的數位副本),您可以在實際實施新產品和設定之前進行測試,藉以降低停機風險。
藉由運用擴增實境 (AR) 技術的知識擷取工具,您可以擷取逐步的工作說明並在整個企業中共享,藉以縮短訓練時間、提高操作員效率並保持合規性。資深的操作員可以記錄程序、標記相關位置,並突顯重要的安全預防措施。然後,新的操作員可以在 AR 環境中使用這個記錄來學習工作。
您準備好了嗎?
無論您是要啟動新工廠還是對現有工廠進行改造,都需要深入瞭解如何透過高彈性且連線的電動汽車生產營運為未來做好準備。
已發佈 2021年3月1日