現代化發電設施以提升廠區可見度並優化營運
能見度對於實現高效營運和減少停機時間至關重要,然而大多數能源生產商並沒有對其資產進行跨廠視圖。較舊的設施,如燃煤、天然氣和水力發電廠,缺乏連接性以建立全面的、數據驅動的營運視圖,但即使是較新的設施也存在可見性挑戰。
大型風力發電場通常位於偏遠、地理環境複雜的地區,這使得它們難以監控和管理。風能和太陽能也是高度變動的能源來源,要求組織在實時能源生產中使用電池儲能進行補充。沒有對營運和需求有清晰的了解,營運者不知道何時生產新能源或使用他們的電池。
一個現代化的控制系統為能源公司提供了跨廠可見性,以支持高效、生產性的營運,並從現有設備中獲得更多。隨著豐富的數據在工廠間流動並改進了易於閱讀的儀表板,操作員可以獲取有助於他們更高效營運並更快地應對需求變化的上下文信息。
應用能源智慧化以揭示可行的洞察和新的收入來源
雖然能見度對於高效運作至關重要,但智慧控制系統的真正效益在於建立統一的數據平台。資料一直對能源公司至關重要-將能源生產與需求調配需要對不斷變化的條件進行仔細分析。過去,這需要一大群研究人員來彙編、情境化和組織他們的研究結果,而這些結果在被呈現時通常已經過時了。
今天,統一的控制系統、自動化工具和智慧設備使能能源公司不斷生成、整合和分析數據,從而揭示出有助於能源生產者預測需求波動的可行洞察。例如,公司可以預測容量需求或穩定性問題,並在發生中斷之前進行快速、安全的操作變更,以防止中斷發生。
組織甚至可以利用即時洞察力來識別風險資產並主動安排維護,以防止非計劃停機並幫助最大化效率。隨著世界越來越注重數據,創新的組織可以找到新的方法來將其數據商品化,開啟新的收入來源。
保持系統安全以保護您的業務和員工
隨著能源公司投資於新的數位科技,他們必須謹慎確保利益超過潛在風險。資安攻擊對組織來說所付出的代價極高-在2023年,資料洩漏的平均成本為445萬元,而這些數字只會再增加。更糟的是,隨著網路攻擊變得更加複雜,它們威脅的不僅僅是利潤 - Gartner預測到2025年,網路攻擊者將武器化營運技術以傷害人們。
這對於營運高風險、使命關鍵基礎設施的能源公司尤其令人擔憂,尤其是在該行業變得越來越分散的情況下。由屋頂太陽能板和小型風力渦輪機組成的微型電網正在重新塑造傳統的公用事業-消費者關係,為社區提供了一個強大的備用能源系統,以應對公用事業電網故障的情況。然而,這些微型電網的分散性質進一步增加了能源生產者所面臨的攻擊向量。
能源公司認識到分散化的危險性-75%的高管表示供應鏈複雜性增加了風險。與一個值得信賴的行業合作夥伴合作,可以幫助您整合投資並減少威脅向量。合適的合作夥伴可以幫助您建立一個可靠、具彈性的網路,使得預防、檢測、因應和恢復遭受的網路攻擊變得更加容易。
透過優先考慮永續營運,使組織具有未來的競爭力
隨著產業轉向可再生能源,能源生產商必須最大化效率,並將浪費降至最低。不斷演變的政府法規對發電廠設立更嚴格的限制,同時私營部門的投資進一步推動了對永續性的需求。
雖然太陽能和風能等清潔能源越來越受歡迎(還有像潮汐和地熱這樣的新興技術),但煤炭和天然氣發電設施仍然對這個產業至關重要。對於老舊的工廠,尤其是現在已經成為一項受規範的必要,要在不影響生產或盈利能力的情況下最大限度地減少浪費和控制污染。
現代植物控制系統和智慧設備可以幫助公司高效且永續地運作。透過即時洞察追蹤設備的健康狀況和性能,組織可以確保最大化生產力,同時避免產生過多的浪費。組織也可以利用這些洞察力來追蹤和監控排放量。當結合自動報告工具時,操作員可以在問題發生之前快速捕捉問題,並確保排放量保持在法規限制之內。
一個快速發展的行業中保持領先地位
電力行業一如既往地充滿活力,需求只會不斷增加。合適的夥伴能夠幫助您做出正確的投資,以應對當前的波動,同時為未來的創新做好準備。
洛克威爾自動化提供全方位的產品和服務,以滿足未來不斷演變的能源需求,同時最大程度地提高安全性、永續性和合規性。憑藉多年的行業經驗和專業知識,以及強大的合作夥伴網路支持,我們可以根據您的需求提供真實的業務成果,如提高可靠性、效率和正常運行時間。
如需了解更多資訊,請訪問我們的網站或立即聯絡我們。