對於食品與飲料、家庭與個人用品,以及其他消費性包裝產品 (CPG) 製造商而言,過去數年中市場上出現的波動,使得他們必須做出策略性轉變。
在企業走出疫情衝擊的經濟環境時,為了應對激增的需求,大家普遍將產能置於其他關鍵績效指標之上,作為首要優先事項。如今,供應鏈已趕上需求,消費性包裝品製造商也開始重新調整優先順序,以全面因應通膨帶來的影響。高昂的價格讓消費者裹足不前,而需求也在減少。因此,製造商希望藉由最佳化單位產量來提高營收,而非提高價格。現在,正值 CPG 領導階層降低每單位製造成本並提高短期營收的關鍵時刻。
在這個瞬息萬變的環境中,能夠達成短期成本節約的策略,其價值無可限量。推動短期成本節約的舉措,對於激勵 CPG 領導階層投資於全新的創新解決方案而言非常重要。許多企業開始減少過量填充並縮減營運成本,因此能降低消費者的價格,進而提升銷售並帶動品牌忠誠度。
對實現短期成本節約的途徑感興趣嗎? 下方為您介紹三種靈活策略,這些策略皆採用成本節約、資料驅動的解決方案。
1. 使用 FactoryTalk Energy Manager 減少公用設施的支出
永續性逐漸成為許多組織在業務發展中優先考量的核心,而資料驅動的永續性策略,則可找出節約成本的機會。您可以利用連結現有系統的軟體即服務 (SaaS) 解決方案,在一到兩個月內加速實施永續性架構。此架構可讓您深入瞭解水、空氣、天然氣、電力和蒸汽 (WAGES) 的使用量與支出。同時,還可運用分析使用量模式,找出非核心領域,以進行根本原因分析與修正。
行動策略:實行建立在工業 DataOps 平台上的能源管理解決方案,例如 FactoryTalk® Energy Manager。此平台可存取相關的情境化資料,並點出須改善營運作業的領域。系統辨識出持續存在的異常值(與基準相比)後,即可透過使用模型預測控制或 AI 技術的閉迴式控制,將鍋爐或冷凍櫃等製程或資產最佳化。
封閉式解決方案可管理及最佳化能源管理應用程式中的非核心資產,並採取其他行動以提高效能。這些細微變化對您的整體能源消耗帶來重大影響,可協助您減少能源支出。製造商可透過 FactoryTalk Energy Manager 將能源支出降低 5% 至 30%。