製造產業欲引入新科技時,往往需要全盤考量各面向、進而投入資金。慎選科技標的就變得十分重要,以確保滿足企業所需。此外部署科技的基礎必須穩固,才能有效控管風險與實現風險減災。
挑選欲投入的視覺化軟體時,應考量三個關鍵層面以消弭風險:
1. 降低技術風險
對於欲降低技術或執行面風險的製造商來說,應審慎思量使用者可藉其生成專有程式碼的視覺化平台。應用程式設計過程中,專門開發及運用特別適用某些應用程式的專有程式碼資源庫,可將整個流程優化並使其精簡。在程式碼經過測試的前提下,便能在可信數量為其所需的個別應用程式當中部署這些模組。藉由可信程式碼,開發者得以降低支援風險與加速最終決斷。
促成各開發團隊之間協作的視覺化平台,有助於減低技術性風險。所謂建立一個開發者友善的設計環境,讓諸多開發者能夠擴增、發展並測試團隊協作,代表著允許冗餘及杜絕原先可能漏失的疏誤。協作型開發搭配如GitHub的共享儲存庫加上版本控制,亦為視覺化解決方案應有的要素,同時也包含支援性質的技術風險補救措施。溯源與能見度可供使用者查看異動時間與異動發起者的資訊。在版本控制的協助下,任何分歧都能視覺化呈現並獲處置,進而排除疏誤或潛藏的作業損失。編輯器當中嵌入這些控制功能,由於既定架構下不再存在版本控制問題,因此省卻了整體開發過程中不必要的步驟,同時也能降低風險。
2.減輕排程風險
當程式碼經專有化設計與歷經測試,團隊付諸開發和部署的時間便能縮短。使用者不再需要每次都從頭做起,隨之而來的也將使成本下降。
設計出標準化介面可供資訊在軟體元件之間即時流通,穿梭至遠端資料庫伺服器,最終可達雲端。這些經現場作業驗證的智慧財產模組,比起屢屢「重工」更能快速做好部署及減輕排程風險。
3. 商務風險下降
一個標準化程序下開發、驗證與可信的內容套組,具備著商務風險減災的效益。當作業元件可提供其功能與交付物的綜觀知識,加之終端客戶既已熟悉的條件下,能夠強化對解決方案穩健度的信心,信賴其足以交付所需性能和成果。應用開發環境採取既有經驗證完成的程式碼與內容,足以降低開發成本且縮短產品交付時間。與已知實體之間的合作更能幫助團隊有效控管可預期性,只需必要時微調即可符合個別情境。
使用者應考慮的最後一個要點是跨平台於任何運算裝置上執行軟體的彈性。一般來說,可將軟體平台部署至一個以上的Windows或LINUX工業用系統。而新興的一款密封人機介面(HMI)裝置,能作為邊緣運算型器具,將同等功能運用至更大型與更高價位的工業用電腦。
HMI裝置賦予一個共通的部署環境,同時也能輕鬆提供支援與應用。由於套裝硬體的規模縮小帶來較低價位,可面臨較低的商務風險,意味著代工廠(OEM)和整合商更能獲得成本效益與市場競爭力。
HMI裝置亦協助減輕代價高昂的網路安全風險。基於密封裝置未有作業系統暴露之虞,因此不需要配置防毒軟體。
總結而言,審慎思忖視覺化平台及其對風險減災的助益,能夠節省時間與開銷、人力資源的投入,以及解決潛在的客戶疑慮。