Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity
閱讀時間5分鐘

人機介面世界大變革

隨處存取資料與應用程式的同時,及時找出並回應問題

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
員工正在使用 Optix 軟體

如今的數位世界正快速發展。組織都在運用科技推動創新、使運作更加簡便並提升企業靈活性。這些改變不僅將流程最佳化,也創造效率,並協助員工擁有更充實且更有價值的角色。自動化正在取代重覆性的工作,讓專家們能更專注於創意性與策略性工作。本文深入了解現代化人機介面 (HMI)軟體的領域,並探討其如何徹底改革企業內軟體設計師與操作人員的角色的。

促進設計師無縫協作

在軟體與應用程式設計的世界裡,多名設計師同時處理同一專案已司空見慣。因此便迫切需要能讓設計師們不論是在辦公室還是從家中或在現場,均能輕鬆、靈活、安全且透明地進行遠端協作。能穩定操作高品質的工具並提供無縫使用者體驗是讓設計協作最佳化的關鍵。

尤其當有多個團隊成員參與時,即時專案透明度在設計階段即至關重要。缺乏透明度會導致進度難以追蹤、識別執行變更的相關方,以及了解這些變更背後的原因。重複作業與覆蓋內容會造成專案延遲,同時也會浪費設計資源與預算。

此時現代化人機介面軟體協作工具即可發揮作用了。這類工具能在一種協作的設計環境中提供完整的專案透明度,借助即時、具關聯性的資訊將設計師們相聚一堂,以做出快速且明智的決策。人機介面與雲端或網頁型工具的整合讓設計團隊得以遠端設計與部署應用程式,並在生產環境下無縫地進行變動或更新。

集中式知識庫整合的價值

當有多名開發人員彼此增強、發展與測試對方的工作時,即時或循序式協作需要強大的程式碼管理與版本控制機制。集中式專案庫(如 GitHub),便能發揮關鍵作用。設計工具與程式碼能無縫地整合至人機介面的集中式資料庫中,使多個使用者進行變更再將變更整合至主要版本中。這也有助於找出並解決潛在的內部重複工作問題。

集中式整合讓團隊能清楚看到專案的狀態。團隊能清楚分辨出進行變更的人,並存取個別元件及整個應用程式的不同版本,均在設計工具中完成。這讓原始設備製造商們 (OEM) 與顧客的關係更加緊密,透過共享、集中式的知識庫,一同進行應用程式建構、分享想法、交換程式碼片段、故障檢測解決方案、評估事物及示範應用程式。

人機介面設計工具的另一大優勢在於建立可重複使用的程式碼函式庫,並儲存在集中式的程式碼庫中。這種可隨時利用的程式碼可在組織內部重複利用,並針對不同應用程式自訂修改。確實可靠且經過驗證的實務表現,讓這些程式碼成為設計師的寶貴資源,讓他們可以將其直接拖放到自己的程式碼段中,並圍繞其建立出應用程式獨特的功能。

提升操作員能力

專案一經開發、部署並在廠房中運作後,便屬於操作員的工作範圍了。一旦出現警報或其他問題,他們必須能通知相關人員進行故障檢測。適用於維護的遠端存取工具在提升操作員能力方面發揮了關鍵作用。它們能讓人做到即時標示問題並通知維護工程師。根據問題複雜程度,可能透過內建聊天工具解決,由操作員負責描述問題,維護人員則提供可能的解決方案。部分問題則可能需要升級,而維護工程師則能利用人機介面工具的遠端存取功能,直接檢視操作員的畫面。這樣的協作方式讓他們能找出並解決問題、進行必要的變更,並遠端部署這些變更。所有對執行中應用程式所做的維護相關變更都會儲存在雲端資料庫中,以確保應用程式能運行最新的版本。

對原始設備製造商而言,透過人機介面工具與客戶連線的能力,提供了遠端支援與問題解決等後續商業價值。如此不但節省了時間,還降低了出差成本。對原始設備製造商與客戶而言,最終的好處在於快速歸納並解決問題能延長運作時間,有助於提高業務持續性。

總結

現代化的人機介面消除了人與寶貴資訊之間的隔閡,並能讓人存取在任何地方的資料與應用程式。團隊能輕鬆且透明地進行應用程式設計協作,享受到更流暢的開發方式並將資料儲存在集中式的知識庫中。如此更好的透明度能夠最佳化與加速開發週期,確保所有關係人均能獲取最新資訊,並將更新與變更明確記錄下來以避免重複作業。

在操作方面,人機介面工具讓操作員能及時發現並應對生產問題。除了持續監測警報外,操作員還可以獲得遠端通知並立即採取行動或升級以獲得遠端維護團隊的支援與解決方案。

對企業而言,更廣範的好處包括設計、營運與維護資源的最佳化、縮短設計週期、加速上市及更快解決問題等。這樣的成果能提升營收、營運卓越性及提高客戶滿意度。

主題: Accelerate Digital Transformation Software Human Machine Interface

Susan Burtch
Susan Burtch
Lead Commercial Portfolio Manager, Visualization Software, Rockwell Automation
An HMI veteran, Sue has seen almost everything with HMI hardware and software. As a key team member in our Software and Control business, Sue helps set the direction of the visualization portfolio and the ways we go to market. Her primary focus is understanding and addressing customer needs.
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,從收件匣直接接收最新的新聞、思想領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 人機介面世界大變革 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose