洛克威爾自動化的年度盛會「2025 洛克威爾自動化大學」近日登場,活動邀集洛克威爾自動化亞太區多位產業專家,從變頻器、預裝式電氣間(E-House)、配電盤、製程安全、控制配線等五大面向,深入探討洛克威爾自動化的解決方案如何幫助企業有效管理製程、提高生產效率並降低成本。
變頻器結合智慧控制,助攻工廠提升生產力
洛克威爾自動化亞太區低壓變頻業務部經理吳倚天在「PowerFlex® 755T 變頻器助攻生產力提升與降低能源消耗」演講中指出,洛克威爾自動化的新一代高性能變頻器 PowerFlex® 755 TS 搭載 TotalFORCE® 平台,不只能提高馬達控制能力,進行更精確的速度、扭距和位置控制,更內建預測性維護和自適應控制機制,可以提高設備性能與運作穩定性,進而提升工廠生產力。
在預測性維護上,TotalFORCE® 平台可以監控變頻器在運行時的電壓、電流、速度、切換頻率、溫度等數值,並將這些數值轉化為 AI 模型的參數,據此預測變頻元件的壽命,使管理者得以提前做好保養維修規劃,避免非計劃停機所造成的損失。另一方面,在自適應控制上,TotalFORCE® 平台提供負載觀察器和自適應整定兩大機制,可以根據機器狀況自動調整參數,提高機器性能與運作穩定性。
模組化 E-House 解決方案,加速海外新廠落地運行
在「E-House 模組化的預製電器室,缺工潮的完美解方」演講中,洛克威爾自動化動力控制業務經理江婷分享,全球在地化浪潮正加速推升企業海外擴建新廠的需求,同時這些新廠很多都採用預裝式電氣間(E-House)的設計。在這樣的背景下,洛克威爾自動化模組化的 E-House 解決方案,不只可以根據使用者需求進行客製化設計,還能提供一站式採購與服務,協助企業降低投資風險、加速海外新廠落地。
在一站式採購上,E-House 解決方案也可以整合 E-House 本體及內部的空調、消防滅火系統與報警系統等諸多電氣設備,並提供 IPP 智慧型解決方案,讓企業可以遠端監控設備運行狀態及簡化維護工作。在一站式服務上,則涵蓋從諮詢、設計、製造、發貨到現場服務的所有流程,例如電氣標準諮詢、E-House 工程設計、估算專案預算等,助力企業建置 E-House 。
低壓 MCC 模組化設計,開創生產新效益
洛克威爾自動化亞太區低壓 MCC 及中壓變頻業務經理沃勤原以「打造兼具效率與安全的新一代配電盤,開創生產新效益」為講題,說明洛克威爾自動化以模組化配電盤 CUBIC 為基礎,所架構出符合 IEC 標準的低壓馬達控制中心(MCC)FLEXLINE™ 3500,如何協助製造業者兼顧生產效率與安全。
CUBIC 配電盤為標準化模組設計架構,可依使用需求動態調整盤體大小與配置,因此 FLEXLINE™ 3500 具有相當高的彈性和靈活度,可以因應工廠中各類低電壓馬達控制應用和規模進行客製化設計。此外,FLEXLINE™ 3500 透過 EtherNet/IP 網路串連配電盤與電錶,從而蒐集關鍵設備的即時操作數據,並據此診斷設備的健康狀態,讓管理者可以據此規劃相應機制,減少意外停機風險、降低能源與維護成本。