為您推薦
Marcia、Marcia、Marcia
看《脫線家族》(The Brady Bunch)長大的我們,大多數人對於可憐的Jan Brady有著深刻印象─這個代表性的中間子女,覺得大姊Marcia獲得所有的關注,而且任何事情都是以她為中心。
從許多方面來看,直流變頻器是工廠區域中遭到忽略的一員,卻不是一直以來都是如此。距今僅數十年前,許多應用大多選擇直流馬達和變頻器。
然而,交流技術的進步,加上交流馬達優異的可維護性,讓交流變頻器成為目前產業的當紅炸子雞。
不過,儘管交流變頻器的人氣較高,但現代化數位直流變頻器具備獨特的功能─就像Jan一樣,往往會使他們成為合適的選擇。
哪裡才是數位直流變頻器的舞台?
可靠的直流技術,往往仍舊是最具成本效益的選擇,尤其是大馬力的應用。這種類型的應用可能是傳統的低速/高扭矩應用,像是起重機,或者是煉鋼廠或礦區的嚴苛環境,抑或是再生能力非常重要的任何應用。
您甚至可以在遠離您工廠的地方,找到正在默默執行工作的舊型直流調節器,獨立於您工廠的網路及其他應用。
因為直流馬達的使用壽命長,而且更換費用高昂,所以直流變頻器確實可以成為系統翻修的明星。利用現代化直流變頻器技術取代舊型的變頻器,您便能為您的應用新增網路連線能力與數位強化功能,而不需要購買新的馬達。
合適的直流變頻器,也可以在新的應用中扮演主角。現代化直流變頻器不僅可以提供精準的速度和扭矩控制,還可以做為連網工廠和企業的一部分,將安裝簡化、強化系統診斷,以及提供直覺的使用者體驗。
對於現代化數位直流變頻器,您可以有哪些期待?
雖然現代化直流變頻器在技術上較交流變頻器更為簡單,但卻有大量技術是借鑑於它醒目的姊妹─交流變頻器。您可以期待一個優秀的智慧型直流變頻器,剛好適合您工廠的其他區域:
- 網路連線能力。具有乙太網路EtherNet/IP連線能力的現代化直流變頻器,可以讓在其他情況下獨立的直流應用,整合成為您工廠控制系統的一部分。監測變頻器、馬達狀態以及效能,就像您的交流變頻器應用一樣。
- 參數型控制和調整。舊型直流馬達與變頻器的維護可能會耗費大量的時間和成本,尤其是在需要手動調整以及多個硬體裝置才能完成工作的時候。數位直流變頻器可以利用參數型控制和自動調整來改善製程。
您也可以透過HMI監控參數,以及透過整個網路中的其他直流變頻器儲存並共用這些參數:
- 診斷功能。有了現代化直流變頻器,操作人員便能透過HMI監控直覺且明顯的故障代碼──這對仍在使用手動故障排除程序的舊型系統而言是一大改進。
- 提升負載管理。現代化直流變頻器也可以為起重機、升降機和挖泥機等起重應用提供數位化的負載管理。讓我們來看看這項可以優化製程的扭矩驗證(Torque Proving) (PDF)技術。
也許最重要的是,現代化直流變頻器可以實現一致的全工廠控制策略及使用者體驗。進一步來看,這種方法(PDF)將程式設計、配置,以及維護管理統整在一個單一的軟體環境。
我會建議怎麼做?如同繼父Mike Brady的機智說明:「我們當中有某些人善於一件事情,某些人則善於另一件事情。」因此,請仔細觀察適用於您全新應用的直流技術,然後找出您工廠中舊型的直流變頻器系統。
利用現代化數位直流變頻器優化這些應用,並且給他們一個充分發揮的機會。
已發佈 2018年5月21日