Sue Dorscheid, OEM Sales Manager, contributed to this post.
在過去的十年裡,我們都親眼目睹製造商與OEM之間關係的巨大演變。曾經輝煌一時的企業工程部門,都經歷了慘烈的縮編。而各界的企業如今都重度仰賴其設備製造商,來推動廠房中的創新和效率。
智慧型裝置與數位技術,為設備製造商帶來了近乎無限的可能,讓他們得以區分產品的差異,並提升在廠房中的價值。然而,儘管機具日益聰敏,這般願景卻仍然使得OEM在與客戶研討解決方案時陷入困境。
或許這恰巧符合您的現況。您可能想為設備加上更多智慧技術,但客戶卻從未提出要求。如果需求不明確,該如何向客戶證明這筆投資確實有其價值?
許多OEM在面臨這樣不確定的情境時,仍無法引領智慧創新,而是只能繼續因應客戶提出的規格。不幸的是,這種方式無法讓自己脫穎而出,一下子就只能陷入客戶依價格做出決策的死角當中。
邁向以智慧成果導向為基礎的銷售方式
那好消息是什麼?智慧技術可以讓您有機會為客戶提供遞增價值,同時也把持續生產力帶回到貴公司的最終盈利。
但要成功做到這一點,必須更進一步思考客戶想要達到的成果,而不是只停留在設備的機具功能上。如何做到呢?以下有兩個關鍵性問題,可以幫您重新評量自己的流程,並指引您到能與客戶進行更有效溝通的方向上。
您是否以客戶能理解的方式溝通?
當某一家OEM告訴我,他們的客戶從未要求智慧技術,我則答以「果真如此嗎?那他們真正想要的成果為何?」
其實客戶也許已經向您提出智慧技術的要求了,只是您沒有以他們能理解的方式來回應。
實情是,客戶並不一定會知道他們的機台或設備真正需要的功能。這就是為何智慧技術難以銷售的原因。
但是客戶一定會知道自己不想面對的困境。通常他們想要的業務成果,就隱藏在某個簡單的機台問題背後,例如機台太難操作。再往深處探究,實際上他們想要的業務成果就是「我想要維持高生產力,但廠內操作人員流動率太高。」
身為OEM,可以把這個結果轉化成您能提供的價值:「運用智慧技術,我可以提供一套任何人都會操作的機台給您。」簡而言之,您應該設法理解客戶的弦外之音,找出其中的結果,並提出可以達成結果的智慧技術。
您是否還停留在以「速度和供給」為賣點的程度?
了解如何以新的智慧技術來改善客戶想達到的成果,確實是一項關鍵。但是改變您目前銷售自家產品的心態,也一樣重要。
如果您就跟大部份的OEM一樣,會逐步為機台添加數位功能,並亦步亦趨地緊跟控制系統設計的潮流。
但是當您與客戶溝通及提案時,是否始終利用您已經部署的智能來區分您的產品?
許多設備製造商的業務人員,其銷售技巧仍然停留在強調自家機台功能的各項指數,亦即只知「速度和供給」。這是很可惜的一件事。
智慧功能與客戶想達到的成果息息相關,就像簡化維護這麼簡單的一件事,透過當代控制系統就能做到。而不斷進步的智慧技術,例如人工智慧﹝AI﹞、擴增實境﹝AR﹞及數位分身,都與該系統密切相關。
要提升客戶價值,就要設法讓數位化功能成為探討的重點。向您的自動化供應商求助,請對方協助訓練您的團隊、或是擴大智慧技術的範疇,以新的方式提供遞增價值。
將持續性生產力帶往獲利底線
對於大部份的OEM來說,獲利空間和預算雙雙緊縮已是常態。正因如此,您選擇投入新智慧技術的面向和方式就變得至關重要。
幸好在智慧技術方面,您有很多機會為您的客戶與貴公司雙方創造出雙贏局面。但若要找出正確的途徑,便需要先自省一番。
要自問的關鍵問題是: 現在該採取哪些步驟,才能為客戶帶來與眾不同的體驗,同時改善現金流、或建立額外的獲利管道?
COVID-19疫情使得某些設備製造商加快了上述的自省過程。例如有一家OEM一年之內就在保固通話服務上投資了數萬元美金。由於疫情限制了到場服務,他們便投資在擴增實境平台上,藉此讓他們可以與客戶進行協作,並從遠端即時解決問題。
客戶贏得:迅速的服務、更短的平均修復時間。
而OEM則省下:差旅費用、更好的員工生產力。
而當OEM為了COVID-19開始發展因應方式時,越來越多的製造商都會限制非員工進出其設施,甚至要有疫苗接種紀錄才得以進入。
因此這家設備製造商便開始研究利用AR來提供永久性服務方案,以及嶄新的獲利流程,進而也替未來的數位投資提供了自籌基金。
勢在必行
對每一家OEM來說通往更聰明機台的途徑,就跟他們投注在客戶身上的價值主張及印象一樣,是獨一無二的。
不過數位進化已經是大勢所趨。沒有一家OEM承受得起落後潮流的代價。
了解如何讓OEM過渡至嶄新的數位業務模式。
接著參與線上研討會。
已發佈 2021年6月17日
為您推薦