在目前的自動化與製程控制中,資料是重要資產。若要將系統效能最佳化並制定出明智的決策,從您的現場裝置存取有意義的資訊便非常重要。HART (高速可尋址遠端傳感器)通訊協定是一項改變我們和智慧裝置通訊方式的技術。在本篇部落格貼文中,我們將深入探討Analog + HART I/O如何以提供即時HART資料擷取和標準類比控制的方式來提升您的自動化系統—同時保持成本效益。
HART通訊協定:一項通用標準
HART是一項卓越的技術,可以用於設定、監控和維護智慧型現場儀器。在現場儀器連線的可用選項中,HART是迄今為止安裝和維護最簡單且最直接的選項。如果每年要安裝數百萬個節點,HART I/O模組會是個不錯的選擇。
Analog + HART I/O: 將系統效能最佳化
Analog + HART I/O模組經過設計,將即時HART資料擷取和標準類比擷取和控制無縫整合,可以徹底發揮系統效能。這種強大的組合不僅非常有效,而且預算親民,使其成為靈活度和成本效益非常重要的製程應用理想選擇。
Analog + HART I/O其中一項傑出的功能,是提供進階裝置診斷的能力。這些模組會以及時提示操作人員裝置故障的方式來補足您的控制策略。Analog + HART I/O提供使用者可以選擇範圍類型、製程警報、時間戳記,以及篩選頻率等功能,在靈活運用的同時亦兼顧到成本效益。此外,擷取的資料可以為您的資產管理奠定基礎。
與管理軟體無縫整合
高效率的裝置管理可以從將資產管理軟體整合到您的控制系統開始。關於這種整合,您有兩個選項:
1. FDT/DTM 架構Framework: 如果您的資產管理應用程式支援FDT/DTM架構,可以利用Spectrum Controls DTM程式庫來存取和我們支援HART的I/O模組連線的智慧儀器。您可以隨時從www.spectrumcontrols.com下載這些DTM與安裝說明。
2. CONNECTS 應用程式軟體: 若是不支援FDT的應用程式,Spectrum Controls提供CONNECTS應用程式軟體。CONNECTS可以作為資產管理應用程式和ControlLogix®、CompactLogix™、Flex及POINT I/O™上HART I/O之間的中介,透過流暢的命令轉譯提供順暢的通訊。
Spectrum Controls HART I/O的優勢
將Spectrum Controls HART I/O整合到您的自動化系統可以提供許多優勢:
1. 簡化調試: 有效驗證和記錄裝置設定和校正,提供佈線和控制迴路功能的完整性—這些全都來自一個集中點。
2. 強化操作: 存取多變量儀器和大幅增加可供您使用的即時資料量。例如,質量流量計可以量測多項參數,而Analog + HART I/O可以擷取所有這種資料。若是閥門,則可提供即時閥門位置、循環計數以及狀態,而不需要額外佈線。
3. 主動維護: 整合網路可以簡化排程,因此可以縮短停機時間。電子系統備份可以在故障發生時快速復原,而歷史資料有助於辨識趨勢和評估儀器可靠性。
Analog + HART I/O的重要功能
現在,讓我們進一步探討Spectrum Controls為兩個洛克威爾自動化® I/O平台所提供的產品:
1734 POINT I/O™ Analog+HART 輸入/輸出模組:
- 適合製程應用。
- 利用現有HART現場儀器的功能。
- 提供標準類比資料,同時允許雙向HART通訊。
- DTM和CONNECTS支援和資產管理軟體連線。
1769 CompactLogix™ 隔離型Analog+HART輸入/輸出模組:
- 具有四個通道和通道間隔離的Analog+HART輸入/輸出。
- 提供即時類比和HART資料,而不需要額外佈線。
- 通道和通道間完全隔離。
- 相容於CompactLogix™和MicroLogix™ 1500。
一加一大於二
作為洛克威爾自動化®30年的技術合作夥伴,我們開發出一系列與其許多產品相容的產品。除了Analog + HART I/O,Spectrum Controls也為十個洛克威爾自動化®平台提供I/O解決方案,包括15個用於Micro800™的模組,以及2個用於新型Compact 5000™ I/O系統的模組。這些產品的設計可以滿足多樣化的自動化需求,提供各種應用所需的彈性和效率。
利用HART儀器整合的功能
Analog + HART I/O可以改變自動化與製程控制的既有規則。Analog + HART I/O可以無縫整合即時儀器資料擷取和類比控制,為進階裝置診斷和高效率的系統效能帶來新的可能。有了Spectrum Controls的多種I/O產品,您可以利用大量模組將您的自動化流程最佳化。透過Spectrum Controls利用HART儀器整合的功能,並將您的自動化系統提升到全新的境界。.
已發佈 2023年10月6日