自動化和資訊技術,改變在作業中創造價值的方式、時間和地點。這些技術奠定的數位基礎,讓機台製造商與一般使用者可以進行更有效的競爭。
我們對PTC的投資是一項重大舉措,確保我們可以運用企業聯網加快腳步,並且帶來更多創新。
對許多機台製造商和一般使用者而言,會從資料開始著手。這些資料經過正確收集、分析、顯示和使用,確實有可能徹底改變製造作業。
建立具有資料能力的基礎建設,其最終目標不只是將現有資產最佳化,還可以導向整個企業的數位轉型。
只要妥善運用這些功能,便能邁向全新的境界。若發揮資料的功能,便能提供更好的分析、更準確的預測、強大的適應性,以及使用先進的圖像顯示和AI解決方案,如此對從設計和測試,到安裝、調試與維護的任何方面均有所助益。
不僅只是資料的存取,乾淨與歸納後的資料也能轉換為可據以行動的見解。在目前的環境下,速度就是王道。
拓展人類的可能性
如果我們結合技術的力量以及敬業熱情的勞動力,任何事情都有可能做得到。