當機器元件出現故障或運作狀況開始變化時,讓工作人員發現問題的第一個訊號通常是人機介面上(HMI)的警報。相關因素如警報的準確性、可檢測性及資訊性等會直接影響工作人員發現及回應警報的速度。
這就是為什麼許多工業生產商已開始使用現代人機介面(HMI)軟體。
與生產系統整合的現代人機介面(HMI)軟體比過去的人機介面(HMI)軟體提供更詳細、更有效的警報資訊,提供工作人員對關鍵狀況更可靠的能見度。這個軟體還可讓您利用警報命令及行動存取警報等進階功能,這能幫助工作人員更快地找出並解决問題。
藉由現代人機介面(HMI)軟體,您可以透過三個關鍵方法改善警報的方式:
- 提升的速度及準確性
傳統基於標籤的警報監控控制器中的資料點,以尋找狀態變更的方式將資訊導入警報管理器及警報日誌。這種方法很有效的,但也有一些缺點。
例如,必須在控制器及人機介面(HMI)中均設置警報標籤。警報時間戳記也會延遲,因為在輪詢及處理警報時間戳記後會由人機介面(HMI)套用,而不是在警報發生時立即套用。
現代人機介面(HMI)軟體提供您第二種選擇:基於裝置的警報。控制器會偵測及管理這些警報,這意味著警報時間戳記將會立即套用,而不是等到警報送達人機介面(HMI)伺服器時才套用。因此,您可以更快地偵測警報狀況,並為工作人員提供更準確的警報資訊。 - 改善通知
現代人機介面(HMI)軟體具有現代操作連接性的優勢。這意味著工作人員無需再站在螢幕前,即可得知何時發生警報。反之,他們可以透過電子郵件、簡訊或智慧型手機警報收到遠端通知。
這軟體還可讓您將警報通知上報給其他人,例如當工作人員沒有回應警報或情况惡化時。
例如,若有一個油箱超過其可接受的80度閾值,則可透過傳統的人機介面(HMI)警報與向智慧型手機傳送簡訊來通知作業員。若溫度上升到90度的緊急閾值,也可向工廠經理及維護團隊傳送簡訊。而若溫度達到100度的臨界值,緊急監控系統就會啟動,開始進行工廠疏散。 - 更快地解决問題
當生產中出現問題時,您最不希望的就是花時間去找出事情發生的線索。
現代人機介面(HMI)軟體可使用相關的標籤,來包括帶有事件資訊及警報訊息的過程資料。因此,當警報觸發時,生產人員可自動收到描述警報發生時,系統操作環境的資訊。
更聰明、更快的警報回應
工作人員越早收到人機介面(HMI)警報的通知,他們就能越迅速地回應,並從可能會損害您利潤的生產問題中恢復。