保護您機台的潛力
設計決策所導致的共振,或有可能是設計師所造成。已知的設計決策包括負載形狀、材料選擇、尺寸,以及實際大小。未知的設計決策包括公差、裝配流程,以及馬達特性。共振可能會因為正常的機台損耗而隨著時間改變。這可能包括使用繞線機等軸延長或大型負載的應用。
過去解決共振的方法是調低調節器的增益值。這個方法可以阻止機台發出高頻噪音和晃動,但也會降低機台的效能。隨著時間過去,這個方法會使產能減少,而且會延緩您對問題的反應時間。
具備適應性調整的AC變頻器會使用進階分析持續尋找和偵測不同類型的共振。此變頻器可以針對問題即時向操作人員發出警示,讓他們可以快速採取行動。在更先進的配置中,此變頻器可藉由特殊的濾波器來緩解共振,而不使用去諧控制器。
這種自動修正問題的能力,可以讓您將效能維持在您預期的高水準。根據負載的特性,我們發現使用適應性調整可以將效能提高為二到四倍。
此外,在條件許可時,具備適應性調整的AC變頻器可讓您隨時監測共振並排定維修時程。如此即可主動在表定維護的時間內解決問題,而不是在生產過程中毫無預警的情況下解決問題,協助您聰明工作。
若想進一步瞭解具備適應性調整的變頻器,請查看採用TotalFORCE®技術的新型PowerFlex® 755T AC變頻器。