隨著全球越來越關注永續性,企業也面臨來自客戶、股東和投資者越來越大的壓力,必須「更加永續」。然而,您可能會難以理解永續性究竟代表什麼,以及永續性與您的日常活動有何相關。
今日的製造商也意識到他們所扮演的重要角色,不僅要最大化股東價值,還要積極參與環境與社會,以負責任的態度實現此目標。這樣不僅能符合道德標準,而且還有助於吸引新客戶並留住現有客戶。
法規越來越多
由於企業擁有龐大乃至全球性的影響力,更需要了解他們在社會、環境和商業上所產生的影響,可透過幾個不同的方式來衡量。
永續性措施有兩種:自願和非自願。自願報告通常包括協力廠商審計公司對企業永續發展工作進行評分和排名,進而可以提供給客戶。對於評價良好的公司來說,這是一個很好的行銷策略。
EcoVadis和CDP等永續發展組織每年都會發佈這些調查,其中能源效率的問題甚至深入到工廠工程的層面。根據EcoVadis對公司永續發展管理系統的評分,該公司可推廣其所獲得的白金、黃金、白銀或青銅評級,或是徽章。之後公司就可採取措施來提高排名。
同樣地,CDP是經營一個全球揭露系統的慈善組織,供各投資者、企業、城市、州和地區來管理其環境影響。每年都會發佈一次不同類別的評分系統,各公司將會爭相獲得有利的排名。
另一方面,非自願報告也進入政府監管的領域。例如,在歐洲有一項名為《永續產品生態設計條例》(ESPR)的立法,將取代目前的歐盟生態設計指令,對更多的產品類別提出更廣泛的要求,要求公司報告其排放情況,否則將會面臨被罰款的風險。
美國證券交易委員會(SEC)在當地提出一項規則,要求上市公司揭露可能影響其業務的各項氣候相關風險。這個規則稱為美國證券交易委員會氣候揭露規則。
碳排放來自公司價值鏈中的各種來源;監測排放可以幫助公司了解其碳足跡。一般實務是根據世界資源研究所開發的《溫室氣體盤查議定書》範疇系統將這項工作分為三類:
- 範疇1 - 公司在其「四面牆」內活動所產生的直接排放
- 範疇2 - 間接排放,如為公司利益而直接使用的能源/公用設施
- 範疇3 - 公司上下游供應鏈的溫室氣體排放,如二氧化碳
根據這份世界經濟論壇報告,範疇3排放是一個嚴峻的挑戰,平均占工業溫室氣體(GHG)排放量的70%以上。2024年,美國證券交易委員會氣候揭露規則的原始草案中刪除揭露範疇3排放的要求,但這將會偏離歐盟的規定。因此從今年開始,大公司必須揭露範疇3,使一些全球公司的合規性變得更複雜。
解決範疇3排放的一種方法是促進新的價值鏈關係動態。在所有條件都相同的情況下,企業有很大的機率會檢查供應鏈的排放狀況,選擇更合乎道德和永續性的廠商。
環境影響和企業聲譽
永續發展的責任已從企業營運擴展到廠區。例如,採取「先修復」或「先修理」策略的公司會要求其工廠營運商考慮將已擁有的資產送回原始製造商進行修理或翻新,而非購買新的設備。
工廠經理和每個員工都朝著公司的整體目標努力,而現今的企業還會在其營運基地內組成新的團隊或組織,來專職負責永續發展工作。例如,從環境健康和安全的角度來看,公司可能需要報告某些業務指標和經營方式。
除了監管合規之外,永續性著重的另一個重要原因是,身為一名員工,您通常會在自己居住的社區工作。您應該會關心如何透過減少能源使用和碳排放,來維護社區的清潔與安全。資源節約和污染預防措施將可帶來組織外的資產。
現今的公司更大聲承諾將實施永續發展工作,有三分之二的《財星》雜誌全球500大公司都做出重大的氣候承諾。根據ClimateImpact.com的資料所述,「減少碳排對環境和財務都有回報:年年減少碳排的公司,利潤平均比他們的《財星》雜誌全球500大公司的同行多賺近10億美元。」