您可以根據許多因素(里程、時間、溫度,以及駕駛習慣等)維持耗損模型,藉此預測汽車需要預防性維護來恢復其最高性能的時間,而不僅僅是行駛里程數或時數。
利用差異
數位分身有很大的機會以多種不同的方式用於製造。
先前我提到了三個階段。現在增加這些選項的複雜度,現實中您會面臨一個裝置(變頻器或馬達)、製程、製造單元或機台、整條生產線、工廠或一系列工廠(企業)、人員和客戶行為的數位分身,以及無數情況──沒有兩者完全相同。
若要發掘數位分身的潛力,首先要確保您和您的觀眾認同我的觀點。以汽車和MPG為例,您是在尋找汽車的引擎、排氣裝置、油箱、整輛車──或甚至是駕駛?價值來自談論(相同)的問題,並就數位分身用來解決該問題的方法達成共識。
擴大您的數位分身
現在,您可以用什麼方式擴大您的數位分身?請記住,數位分身有三個階段:設計、操作和維護。
您為設計產品所開發的數位分身,是否可以用來預測維護所需的時間?
裝置的數位分身是否可以用於操作機台或生產線的數位分身?
如果您現在正在使用數位分身,相信您已經瞭解各種優點。不過,如果您擴大用途,並找到在各個階段間利用數位分身的方法,便會發現更多優點。
數位分身可以為製造效率創造更多機會,並且建立預測性維護的基礎,讓您充分發揮生產力。