為您推薦
工業應用的第一線必須保持安全。然而在充滿電氣設備的環境下,因嚴重電擊造成人員受傷或致命的事件仍時有所聞。除了可能造成工作人員受傷外,也可能會因資產的損壞和生產的停滯而造成龐大損失。
從數十年前起,人們便知道需要依照一定的規範來進行有效的電氣設備維護,讓人員和財產的安全性得以提升。在1968年,美國國家消防協會(NFPA)的董事會授權成立一個由專家、相關設備製造商、安裝人員、檢查員、使用者、維護承辦商和工程師所組成的新美國國家消防協會委員會。委員會同時亦納入安全、勞工和保險組織的代表,還有來自其他美國國家電工法規(NEC)和美國國家消防協會委員會的代表。
這個新的委員會目標在於「以避免生命財產損失為角度,為工業類型應用的電氣系統和設備的預防性維護提供適當的文件。」
在該委員會設立的年代,因為電氣設備沒有定期進行維護或維設不當而造成的電氣意外事故不計其數。這些電氣事故造成人員重傷甚至失去生命,而且讓資產和生產都蒙受巨大損失。
此委員會認為解析電氣安全資訊的最佳方式就是將其劃分為四個主題:
- 產品設計或產品標準
- 安裝標準
- 維護建議
- 產品指令的使用
雖然此電氣安全法在1960年代末期就已問世,直到現代它仍是提高安全性的不二法門。藉由將重點放在電氣安全的四個層面,您會對於減少電弧閃光事件的計劃更有信心。
- 產品設計或產品標準
安全,從產品選型開始。例如美國職業安全與健康管理局(OSHA)和美國國家消防協會等監管機構皆有提供電氣設備安裝的詳細代碼和規範。為您的設施選擇符合或高於安全標準的產品就能大幅提升工作人員的安全。我們產品的安全功能可以保護設備及員工、監控效能並減少意外停電和停機時間。
- 安裝標準(美國國家電工法規和美國國家電工安全法規)
美國國家電工法規(NEC)的目的在於提供人員和資產實務上免於電氣危險的安全保護。要符合該目標需要安全且適當的電氣安裝。美國國家電工法規(NEC)第110條主要在提供安裝的特定詳細資料,不僅保護安裝人員的安全,也保障後續維護的電匠。
不論低壓或中壓設備,每個設備供應商都會提供正確安裝及與其設備進行電氣連接所需方式的具體內容。多數供應商會提供適當的空間和接地位置,用於將控制裝置和線路與負載連線安裝在電氣設備、交換設備組或馬達控制之中的某組件上。
但是不要認為供應商之間或甚至同供應商的不同產品間也都會採用相同的配置。對於設備中的不同組件,請務必參閱設備供應商所提供使用者文件的安裝章節。同時,在設備安裝報價之前,建議先將安裝詳細資料或相關文件的章節提供給承辦商。如此一來可為順利安裝提供明確的預期目標,同時也能提供安裝的專屬詳細資訊。
- 維護建議
為設施中所有設備組件進行正確的維護非常困難。每個設備的購入時間、版本不同,而且供應商也不一樣,如此一來很容易混淆。為避免電弧閃光,關鍵在於設施中的所有設備組件都必須依照其維護指令進行。如果以相同的方式處理設備上所有組件就會造成問題。例如,早期設備的設計與現代的設備相比需要不同規模的維護。以下摘錄於1950年代的使用手冊:
油浸式接觸器- 維護
絕緣油與接點的壽命主要取決於運作的頻率,以及每次運作的電源中斷數量。絕緣油中的濕氣、碳粒子和其他外物都降低其絕緣效果。接觸器頻繁的重複運作會造成大量殘渣、碳粒子和其他污染物。針對一般運作狀況,建議每三個月檢查絕緣油與接點。此時應擦去所有運作零件和絕緣體上的碳粒子或其他外物。接點則應使用銼刀或砂布清潔以確保接觸效果良好。每六個月應過濾絕緣油,若碳化嚴重則應更換。新絕緣油應具備至少22,000伏特的介電強度,測量方式是使用兩個1英寸圓盤且兩者間隔0.1英寸。
而現代的交換器系統已不再需要使用油作為絕緣材料。也不會有供應商建議您使用銼刀或砂布清潔接點。然而就算供應商已明確列出維護需求和時間間隔,但卻很少有人會進行這種規模的維護。為什麼? 因為這樣的維護就代表每六個月就必須完全停機,然後大規模拆解交換裝置。而且這樣會導致許多老式交換裝置的所使用的油頻繁起火。
- 產品指令的使用
如果操作員未遵守產品專用指令,選擇符合安全標準的產品並不會讓您一勞永逸。遵守指定的維護指令而不以通則處理是一個重要的原則,同時操作員也必須依照各產品的指令操作。未遵守就會提高發生意外事件的風險,電弧閃光事件就是一例。就拿一個簡單的維護項目來說,如果將一般潤滑液通用於所有供應商的產品就會造成顯著的設備風險。
藉由將重點放在電氣安全的四個層面,您會對於減少電弧閃光事件的作法更有信心。
關於內建減少電弧閃光功能的產品,請查閱CENTERLINE 1500中壓MCC。
已發佈 2020年12月7日