2023 年觀看次數最高的客戶案例
隨著我們進入2024年並開始為來年做計畫,回顧過去也很重要。在此,根據LinkedIn上的追蹤者,我們檢視在2023年最能引起共鳴的前五個客戶案例。
您在尋找什麼?達成永續發展目標的方法。關於如何利用您收集的所有資料來優化商業決策的想法,以及像您這樣的公司如何使用最新技術來脫穎而出的範例。
1. IMDHER Bühler
作為PartnerNetwork™ 計畫的OEM成員,IMDHER Bühler設計、委託和維護自動化系統和工廠,為各種動物生產安全和健康的飼料。他們使用我們的控制器、變頻器和軟體來幫助客戶理解收集的資料,並利用這些資料來制定業務決策。
2. Energy Drive
Energy Drive與來自各種能源密集型產業的公司合作,通過使用我們的變速器來實現其與能源相關的永續發展目標。在此,談談他們幫助南非一家礦場取得的驚人成果。
3. Green Bay Packaging
正如您可能經歷過的-全球對瓦楞紙板的需求正在增長。Green Bay Packaging完全重建他們的造紙廠,以便滿足這項需求,並且將我們的變頻器、控制、流程解決方案和視覺化軟體標準化。我們的生命週期服務團隊協助他們設計未來的造紙廠-任何產業的製造商都可以從自身成功案例中學習。
4. Polytron
Polytron是我們PartnerNetwork中的系統整合商。他們協助食品和飲料產業的客戶利用其資料來改善OEE。在這個案例中,我們分享其如何協助全球飲料生產商(我們談論的是一家大型生產商)將OEE提高10 - 15%。太棒了!您也可以。
這是一個數位分身的成功案例。我們PartnerNetwork中的OEM廠商Pearson Packaging使用我們的數位分身軟體來設計、建置、測試和調試其所有機器。這為他們的客戶節省大量資金,對Pearson來說也是一件好事。
最後一個重點:觀看次數最高的五個案例中,有四個是由我們的PartnerNetwork所述。與您實施的內容同樣重要的是,您在旅程中找誰來協助您。我們鼓勵您利用我們PartnerNetwork中的OEM、系統整合商、EPC和技術合作夥伴。他們的經驗可以幫助您取得成功。
洛克威爾自動化全體同仁祝您在2024年的數位轉型工作中一切順利。