您無法修補您看不見的東西
資產清點的想法並不新鮮,而且您可能已經在內部嘗試過這個作法,甚至已經尋求過外部的協助。但要記錄每樣東西並不容易,很多公司仍在努力進行中。
有兩種方法可進行盤點,並為您的ICS網路安全計畫奠定正確的基礎,這兩者您都需要。
- 電子詢問工具可掃描您的網路,並自動辨識資產,幫您完成大部分的工作。
- 人工辨識會記錄剩下來的部分,但需要有人實際走來走去、打開面板,並對裡面的狀況進行實質上的調查。
需要注意的是在每個地點都要採取這兩種方法。若只在您的10個站點中的9個完成這兩種方式,我保證被忽略的站點就會出現缺口。
制定全面的修補策略
在盤點後,您可能會留下成千上萬的資產清單,讓您費心理解。所幸並非所有資產的創建目的都是一樣的。下一步是進行風險分析,以根據嚴重性、曝光程度、年限、預期風險等,確定要進行修補的高優先順序資產。有些資產甚至不在網路上,所以真的有風險嗎?
有兩種類型的修補需要進行:
- 作業系統(OS)的修補對IT來說司空見慣,以至於微軟的例行安全修補日已推行了超過15年。您將不得不排定停機時間,對工廠的作業系統進行修補,以盡量減少中斷時間。有些主動的IT/OT協作可使用多種方法解决這個問題。
- 應用程式層次的修補又是另一回事。實際上,可能有數百個來自不同供應商的應用程式,各自有著不同的修補程式。因此,您有責任在供應商網站上尋找修補程式,了解它們可以保護的漏洞,以及是否需要它們。
因為每個應用程式的設置都不一樣,所以應用程式層次的修補需要非常嚴謹、一致的測試標準。在工廠實行之前,應於實驗室環境中進行測試,否則可能會導致意外停止生產的風險。