在我職業生涯的初期,有一個我想要的職缺。我主動應徵那個職缺。每個人對我前去面試都感到非常驚訝,因為爭奪這個職位的其他人都比我多至少10年的經驗。
以下是我發現許多女性會做的事情(而且哈佛商業週刊也支持我的這個看法):他們會等到自己100%合乎應徵職位的資格才嘗試。男性符合60%的需求時就會應徵。
並非女性缺乏信心。許多女性表示,她們沒有應徵,是因為她們沒有符合所有的需求,而且認為自己不會錄取。
我的經理鼓勵我嘗試,而不是告訴我等待。
找一份超出我能力的工作,這樣的求職經驗協助我建立面試技巧,並且讓我在談論自己成就時變得更有自信。這次的經驗讓我明白為了有資格獲得這份工作,我需要學習和做些什麼。這次面試讓我見到未來的提倡者,他們可以看出我的技能和能力如何在現在與未來為企業做出貢獻。
我沒有得到那份工作,但是我有所收穫。我建立了人脈。我變得會有意培養自己的技能和經驗。我為未來的職業生涯開闢了一條道路。
還沒準備好嗎?總之試了再說。
那個過程強化了我此後反覆使用的策略-採取主動。即使-特別是在-職位或責任超出自己的能力範圍,做就對了。
每次我採取主動,就有某種好事發生。這不代表我獲得了下一個尋找的工作。不過一如既往,我會在過程中遇到某個人,他會讓我具備下一個職位的資格,或是成為我個人發展中非常重要的經驗之一。
該是放膽衝刺的時候了
職業生涯很少直線前進,而是會前進、後退,以及橫向發展。無論您的職業是在技術、領導,或是某種組合領域中,有些事情都非常重要:
- 無論是否做好準備,請採取主動。既然任何事情都沒有完全的把握,那麼何須等候?如果您想成就一番事業,如果您認為自己可以有所貢獻,請試試看。
- 不論成敗,都要從中汲取各種經驗。如果您沒有獲得工作、任務或機會,請虛心請教原因。然後想辦法彌補缺失的經歷,縮短差距,以便為下一次做好準備。
- 心態開放。有時候事情不會按照您想像中的那樣發展。這不代表您失敗。隨時吸收經驗,並從中記取教訓。
每次應徵我未錄取的工作,我都可以從中學到新的事情。
您可以將這些經驗視為挫折,或是將這些經驗視為機會。所有事情-我是指所有經驗-都會以某種方式,對您的職業生涯和您的個人與專業成長有所貢獻。不要低估沮喪的力量,因為它能幫助您贏得下一次機會。