種子包裝的成功藍圖
Asytec和洛克威爾自動化認可的系統整合商Dematec Automation有著長久的合作關係,因此委託該公司協助進行自動化種子包裝機的電氣和控制系統設計。
今日種子製造商所面臨的挑戰為,在消費者需求提升的情況下,同時提供能滿足此需求的產品,又能提供靈活的客製化包裝,以滿足與數量和種子類型相關的特定需求。Dematec Automation的首席執行長David Hart認為,洛克威爾自動化的緊密整合式架構解決方案非常適合這項應用。
作業員的安全非常重要,而洛克威爾自動化通過PLd/SIL2 Cat 3認證的程式化安全平台來實現此目標,卻不會對機械的生產力產生不利影響。Hart解釋:「全新種子包裝機械在設計上可以將大小不一的種子自動包裝到塑膠匣中,從而降低手動處理的需求。因此,機械的控制和自動化對為營運成功不可或缺的要素。」
這台機械的核心為洛克威爾自動化的Allen‑Bradley®控制套件,可以透過乙太網路進行操作。主要控制是由CompactLogix™程式化自動化控制器提供,而且具備Micro800™控制器提供的次要控制與安全性。彈性馬達控制是由具備安全扭關閉的PowerFlex® 525變速變頻器提供。PowerFlex變頻器可以和Logix環境無縫整合。
Dematec Automation的常務董事Tim Bubb解釋:「除了解決方案提供的整合與安全功能,這些產品在機械設計方面的靈活度,可協助將工程設計時間縮短近20%,這在任何的OEM應用中都是非常重要的考量因素」。