Newman Technology, Inc.是三惠技研工業的北美集團。30多年來,該公司一直為汽車市場生產優質零件並開發解決方案。品質、創新和持續改進使其成為排氣管、門框和外飾產品的頂級供應商。
挑戰
Newman Technology員工每天在四座工廠製造和管理數十萬個零件。公司每天從眾多供應商接收1,500個貨櫃的零件。生產和組裝完成後,Newman Technology將5000個貨櫃的組件運送到全球15個客戶所在地。
手動方法
多年來,員工一直依靠試算表和紙本採購訂單來運送材料,既麻煩又耗時。流程過於陳舊,無法支援客戶訂單的快速變更,Newman也很難預測需求。更糟的是,當程序發生變化時,每個部門的手冊都必須更新,而這些更新涉及到製造和手動更換分散在四座工廠中多達25個活頁夾的表格。
他們有大量的庫存流量需要管理,而實體紙本追蹤在他們的業務規模上是不可行的。公司需要一個強大的工具和嚴謹的製程來管理庫存。
此外,不一致的貨櫃標籤格式和不可靠的品質使得從買方到買方的流程管理變得越來越困難。
尋找更好的方法
Newman Technology意識到,他們需要一個現代化的解決方案來確保生產的準確性和責任。公司不能再接受錯誤的庫存數量、不一致的裝箱單資訊或錯誤的物料清單。員工需要簡單、快速的解決方案來取代過時的出貨驗證和發票驗證方法。
解決方案
Plex製造執行系統 (MES).
Newman Technology在2006年啟用Plex後,對Plex的產品非常熟悉,並對開始使用Plex MES 感到興奮,這是一個全面的可視化解決方案,可最終提高連接性並提供整個生產生命週期的即時視圖。
簡化通訊
在Revolution Group的幫助下,Newman Technology在18個月內分階段實施Plex。Plex MES有助於促進Newman Technology與其供應商之間的溝通,並減少Newman營運中多餘的紙張。
Plex實現Newman Technology製程的自動化和加速,並實現公司內部以及與公司外部供應商和客戶之間的職能調整。在一個擁有700多名員工、4座工廠、220個工作中心、每天接收33萬個部件、每天向15個客戶地點發送10萬個部件的快節奏動態生產環境中,緊密協調和生產效率至關重要。
Plex的自動化、無紙化特性可節省時間和精力,並有助於符合ISO合規性。
結果
取得結果
有了Plex MES,Newman Technology現在可以在一個地方掌握所有資訊,並將所有工廠連接起來。隨著訂單的到來,所有項目都會在生產現場進行排程,員工可以詳細查看每項工作的配置。然後,他們可以向供應商安排訂單,使庫存降至最低水平,同時讓當地供應商能夠在不降低庫存準確性的情況下按需交貨。
Newman還可以查看排程作業和可用庫存,以及需要訂購的物品,從而能夠快速找到任何差異,並將其傳達給相關員工。此外,作為一家通過ISO認證的公司,所有稽核排程和文件追蹤均在Plex中完成。
公司每年進行兩次實體盤點,中間進行抽查。在使用Plex MES之前,由於準備工作繁多,此過程可能需要數天時間。現在,這些盤點可以在四到六小時內完成。
IT系統經理Luke Abrams表示,「實體盤點得花多天才能完成,最快也至少需要接近一天的時間,因為背後有太多的工作要做,這簡直就是一場噩夢。」
自從安裝Plex MES系統後,Newman Technology的管理階層就可以漫步生產現場,即時查看廢品率和生產力。這改變了遊戲規則,提供持續變化資料的準確性,確保自動化工作流程,消除人為錯誤。此外,在整個COVID-19疫情期間使用Plex後,Newman員工能夠從遠端位置查看需求和客戶訂單。隨著條件的改善,Plex MES還可以進行交錯排班,在確保員工安全的同時繼續開展業務。
自動化流程
Newman的員工也有了更好的解決方案,可以在標籤上記錄正確的零件編號和數量,大幅改善庫存系統。當出現品質問題時,Newman Technology現在可以使用Plex的生產監測解決方案來控制資訊流並提高效率。有了獨特的產品序號,員工就可以追蹤和記錄每項產品的生產流程,並在必要時利用系統收集的資訊進行全面審查。這改進了整體品質追蹤,並有助於快速決策。
實際投資報酬率
Newman Technology改進並加快國內庫存管理,將每天使用的零件從每月12次週轉提高到20次週轉,並減少流程中的人力。
Plex也為Newman改善內部稽核。按需使用的軟體提供一個強大的文件控制系統,可將電子文件集中在一個位置並自動進行追蹤修訂。每位員工都可以在線上存取文件,並在需要時立即收到更改和操作提醒。工廠現場員工可以妥善規劃和調整工具,以應對即將發生的變化。
其成果是無紙化系統節省資金(和樹木)。也幫助Newman Technology全面符合ISO標準,這在當今的製造業中至關重要。
展望未來
展望未來,Newman Technology很高興能在其位於墨西哥的最新工廠完成Plex MES的實施。隨著幾個美國站點的全面實施,內部團隊建立的知識庫正被用來幫助每個站點加快速度。鑑於每個部門都有不同的需求,Newman能夠利用其他站點的部門領導來幫助推動墨西哥站點的實施工作。
已發佈 2023年12月12日