Clips & Clamps Industries (CCI)於1954年在密西根州底特律的菲茨派屈克街成立。從那時起,該公司就開始為原始設備製造商(OEM)和一級客戶提供可靠的金屬沖壓件、S形夾、支架、墊圈、線型、焊接產品和組件。
- 升級六個不同的系統既昂貴又耗時
- 缺乏系統整合,造成手動操作並可能出錯
- 難以即時產生報告或了解生產情況
- 以單一的製造記錄系統取代6個不同的系統
- 避免可能中斷業務的昂貴升級,並立即獲得投資報酬率
- 即時存取資料,提高運行能見度
- 消除紙本手動工具維護追蹤
挑戰
自1954年以來,總部位於密西根州普利茅斯的汽車金屬成型製造商Clips & Clamps Industries (CCI)一直在這個動盪的行業中生存,是有其原因的。公司一直致力於提高效率,並在所有營運領域採用最先進的技術。
資訊系統也不例外。面對企業資源規劃(ERP)、量具控制、人力資源和其他功能所使用的多個獨立系統的升級需求,CCI認為維護獨立系統並支付定期升級費用並不是對其IT和財務資源的最有效利用。
此外,管理層發現這些不同系統之間缺乏整合,迫使工作人員將時間投入重複的資料輸入、人工核對資料和報告以及其他效率低下的工作中。
為了因應這些挑戰,CCI實施一個全新的、完全整合的製造雲端ERP解決方案。單一系統取代CCI先前使用的六個獨立系統以及許多附加功能。
解決方案
整合系統提高效率
如今,CCI擁有一個統一的世界觀,所有員工都能透過它存取相同的資訊。他們可以透過儀表板即時查看關鍵資訊,並能存取和列印即時報告,同時根據需要過濾掉資料。
Plex Manufacturing Cloud是CCI理想的一體化解決方案。它結合了企業資源規劃(ERP)、製造執行系統(MES)、品質管理、客戶關係管理(CRM)、工廠現場整合等功能。該系統使公司能夠更有效、更有效率地管理業務的幾乎所有方面,包括物料清單、採購、收貨、庫存、品質、計劃和排程、發貨、EDI、工程變更追蹤、財務和人力資源。
如今,CCI員工利用單點資料輸入,無需維護介面,避免重複和複製。例如,用於時間和出勤率的員工名單與用於追蹤誰生產哪個部件的名單相同。用於完成品質檢查清單的清單也是用於策略行動計畫項目和相關職能的清單。
由於Plex Manufacturing Cloud是雲端中的軟體即服務(SaaS)解決方案,CCI的所有資料均由系統開發人員Plex Systems在異地安全存放和維護。金屬成型製造商避免昂貴的伺服器、硬體和能源成本。無需內部IT維護,CCI可以放心地將資料存放在高度安全的環境中,並提供備份伺服器和業界領先的災難復原等級。此外,對軟體的即時改進不會額外增加使用者的成本。從來沒有新版本需要安裝。
ROI的成效立即可見
在CCI推出Plex雲端運算ERP時,該公司正面臨即將對其幾個現有系統進行升級的問題。該公司能夠完全避免這些費用。
「有了Plex,一切都變得視覺化和合乎邏輯,所有員工只需點擊幾下,就能獲得所需的螢幕、報告和資料。」
— Jeff Aznavorian,副總裁兼總經理。
運用簡便
Aznavorian認為,Plex的使用者介面也是該系統的一大賣點。透過視覺化選單選項和簡單的導航,該系統對每個人都很直觀,尤其是在工廠現場工作的員工。
Aznavorian說:「在我們以前的系統中,員工必須使用程式碼才能存取選單和各種頁面,這讓人非常困惑。
由於系統非常直觀,因此現場培訓既快速又有效率。實施過程沒有中斷我們的業務,現在所有部門的員工都能存取和使用資訊,有效地完成工作。」
結果
改進工具維護
Plex Manufacturing Cloud不僅滿足CCI核心業務的需求,還在一些意想不到的領域帶來改進。工具維護就是一個很好的例子。CCI先前的ERP解決方案無法追蹤用於維護目的之工具使用情況。為了確定何時需要維護,員工不得不用紙筆記錄每個工具的「點擊」次數。Plex Manufacturing Cloud完全消除這種繁瑣的手動操作。
系統會自動即時記錄每個工具、每個零件的點擊次數,從而制定出高效、有效的預防性維護計畫。
此外,如果機器故障,Plex會自動通知CCI使用者並記錄停機時間。使用者無需手動操作。
Aznavorian指出:「我以前見過的大多數工具和維護系統都是以週期為基礎。」
便捷的稽核和財務報告
由於Plex Manufacturing Cloud中的資料易於存取且始終保持即時,CCI無需再投入時間準備稽核。所有需要的資料都很容易取得和存取。
Aznavorian解釋說:「我們要做的就是把資訊顯示在螢幕上。稽核人員甚至無需離開會議室,就能查看所有報告並收集他們需要的所有資料。當然,他們也很高興不必為了工作而在工廠裡走來走去,翻閱文件。」
輸入到Plex中的所有資料都可立即供其他部門使用,這使得每個人都能輕鬆調出報告,準確地提供他們所需的資訊。
Aznavorian說:「我們的控制員是我們最大的啦啦隊長,這不僅僅是因為該系統為我們節省大量資金。他最近向我展示一張柏拉圖圓形圖,這是他在短短幾分鐘內繪製的,用來分析我們的廢品數量。這是他以前需要投入數小時才能手動製作出來的東西。當您的控制員成為您的頭號粉絲時,您就知道自己做對了。」
已發佈 2023年12月11日