![edms logo](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/edms-logo.200.jpg)
EDMS Consultants Sdn Bhd提供數位解決方案和服務,包括內容、文件和業務流程管理。EDMS協助自動化和簡化客戶的業務流程-提高業務利潤和生產力。
- 資產管理和維護活動的手動追蹤
- 設備資訊不足,包括有限的歷史資料和備用零件可用性
- 頻繁的緊急故障、反應式維護和延遲的零件導致停機時間增加
- Fiix CMMS (Computerized Maintenance Management System™)軟體平台
- 預防性維護合規分數提高到世界級的88%
- 將每月總停機率降低至4.52%
一家亞太工程和建築公司正在幫助推進該地區的數位工業化建築系統(IBS)能力,並革新當地的建築行業。IBS是一種工序,其中預製牆壁、樓板和其他結構元素是在場外生產,之後在施工現場組裝和安裝。
透過數位IBS,雲端型建築資訊模型與高階自動化和機器人生產相結合,可在受控的製造環境中生產符合規格的零件。此技術可提供更高的精密度和準確度,從而提高產品品質並減少浪費。還能縮短施工時間表、減少對人工的需求、改善專案安全性,並在施工期間將碳足跡降至最低。
使用數位IBS,這家公司每年可生產多達10,000個住房單元,並為當地經濟住房庫存和目標做出重大貢獻。
挑戰
手動資產管理的限制
儘管這家公司經營著一項先進的製造業務,擁有大量複雜的機械和機器人,但他們仍使用試算表手動追蹤資產管理和維護活動。這導致設備資訊不足,包括有關先前性能問題、維修記錄和備用零件當前可用性的資料有限。因此,經常發生反應式維護和緊急故障,並且在確保更換零件時經常延誤。所有這些情況都增加停機時間。
為了解決這些問題並在維護作業中變得更具策略性,這家公司註冊洛克威爾自動化公司Fiix的免費試用版。Fiix提供一個全面的CMMS (電腦化維護管理系統)軟體平台,可自動化維護管理。
解決方案
使用Fiix自動化資產管理和維護
該公司很快看到Fiix的價值,最終採用CMMS平台,並於2019年與EDMS Consultants合作以獲得進一步的支援。EDMS與Fiix合作,提供數位解決方案和服務,以幫助客戶自動化和簡化流程,包括資產管理。
EDMS應用顧問Mohammad Thaqif Taher表示:「Fiix的使用者友善介面和即時資料存取,讓此客戶的維護團隊能夠主動解決問題、優化資產效能並將停機時間減至最低。」
該公司現在使用Fiix的資產管理模組,在集中式儀表板中註冊、追蹤和管理資產和生命週期效能,讓必要的利害關係人能夠存取即時資訊。
Thaqif解釋說:「這已達到更好的資產利用率和維護規劃,包括預防性維護。可用的資訊包括從第一天開始與特定資產相關的歷史維護活動,因此使用者可以看到之前已完成的所有工作。」
該公司使用Fiix的工單管理模組來改善和簡化收到的工單。此功能讓員工能夠提交工單要求,即使他們不是授權Fiix使用者。
Thaqif表示:「此模組也讓他們分析先前已完成的數千個工單。此類資料驅動的見解可讓關於資產維護、資源配置和長期規劃的決策更為明智。」
無論是在現場還是遠端工作,所有這些功能和資訊都可以在Fiix的行動應用程式中取得。此外,該公司使用Fiix的報告工具來產生和發送包含關鍵見解的客製化報告給其維護和管理團隊。
結果
世界級預防性維護合規性和減少停機時間
透過即時存取資產效能和其他關鍵資訊,該公司將其預防性維護合規率從約60%提高到88%的世界級水準,並在2020會計年度結束前(且在全球疫情改變生產模式和標準之前)達成。
該公司的資深維護工程師表示:「針對維護規劃活動,Fiix是我用過最好的CMMS軟體產品之一。使用Fiix數年後,我的部門在多個層面都有很大的改進,特別是影響生產的維護停機時間大幅減少。」
到了2020年,該公司的總停機時間已降至4.52%,低於其每月6%的目標比率。
Thaqif指出:「Fiix的導入提高可見度,並增強其維護作業的整體運作效率。由於清楚掌握作業和資產狀態,他們正將關鍵設備的生命週期發揮到極致。」
探索CMMS和ERP系統的整合
作為與該公司及其他客戶合作的一部分,EDMS提供定期健檢報告和會議。在這些會議中,他們會檢視客戶如何使用Fiix,並找出機會來發揮該平台的完整效能。
Thaqif表示:「例如,該公司有機會使用Fiix的零件預測工具,來獲得備用零件可用性的寶貴預測性見解,透過減少庫存不足、相關停機時間和維護成本,進而增強零件和採購管理。
另外,也希望能將此資料和其他Fiix資料與他們的ERP系統進行整合。我們希望他們能利用Fiix的所有模組,我們也承諾在使用Fiix的過程中持續提供支援。」
已發佈 2024年1月19日