這座處理廠現有的核心控制系統為不再提供支援的舊型PLC-5控制器,卻要負責廢水處理的自動控制,讓其符合環境保護署(EPA)對合格廢水處理設施的需求。
鑒於維持處理廠執行時間的重要性,以及老舊設備所涉及的風險,因此將PLC-5控制器升級至佈建備援的Allen‑Bradley® ControlLogix®。PowerFlex® 變頻器 可以替抽水站供電,而現場裝置則是使用Allen‑Bradley CompactLogix™ 控制器負責控制。Higham表示:「我們只需要徹底重新撰寫所有必要功能的PLC邏輯,並安裝全新的備援ControlLogix處理器。」
由於產品老化又不支援新技術,因此洛克威爾自動化和客戶合作,以滿足客戶創新的需求,並協助優化效能。在任何控制平台中,PLC-5控制系統是最多人使用的系統。不過,這些控制器的備用零件、維修裝置,以及熟悉這些控制器的工程師卻變得越來越少。
更新的項目之一,就是將FlexÔ I/O的舊型ControlNet介面卡更換為乙太網路EtherNet/IP介面卡。Higham解釋:「這項網路變更並不會影響或介入I/O線路,因此可以簡化製程並降低專案風險。我們使用了ControlLogix和CompactLogix控制器,所以能夠在RSLogix 5000的環境中開發全新PLC邏輯。經過證實,使用早期升級作業定義的附加元件指令,便不需要為升級的後續階段開發新的程式碼,可以節省許多時間。FactoryTalk® View 應用於人機介面(HMI),不僅可提供優先整合,還能查看整座處理廠的運作。」