Chicago Heights Steel 是一家自 1893 年便成立的軌道二次軋製企業,位於美國伊利諾州的芝加哥市。該公司購入舊的鐵路軌道、重新加熱,再分割成三段。他門再將其拿來製成不同的產品:如路標、T 形柱及一些特殊製品。
過時的控制與電力系統造成停機
老舊的控制與電力系統會造成停機,使得 Chicago Heights Steel 無法提供產能。
「每當他們遇到電力問題,就會花上許多時間去尋找事情發生的原因。然後還要花更多時間才能解決問題。」AIC 的業務發展經理 Antonio Ambra 說道。
「有些東西已經沒人會修了。零件也停產了。基本上就是沒人能處理。」Chicago Heights Steel 的總裁 Bradley Corral 說道。Chicago Heights Steel 的理念是盡一切所能將工作完成,所以要找到與他們做法相同的合作夥伴則很重要。
規劃系統升級需要專業知識
Chicago Heights Steel 獲得了 Rockwell Automation 系統整合夥伴 AIC 的協助。
Automazioni Industraili Capitanio (AIC) 是一家位於義大利的全球性系統整合商,能為鋼鐵產業提供客製化的自動化與機器人解決方案。他們在全球擁有超過 1,000 個實際應用案例與超過 40 年協助鋼鐵客戶的經驗。
AIC 想出了一個將二次軋製廠全面改造的計劃,從縮小鋼鐵尺寸的頭部粗軋架開始,一直到從加工區的冷卻床取出鋼條為止。該系統包含:
- 全新的主要與輔助變頻器
- 自動化與控制台
- 建立在 Stratus 伺服器與 ThinManager® Thin Client 管理軟體上的人機介面控制系統
- 安全系統
- 感測器
- 工程
- 零件
- 遠端支援服務
- 包裝與運送
「新系統能使每台電腦上網,所以我們能即時看到廠內的情況,」Antonio 說道。「而且它具可擴充性,該系統未來的擴充潛力無限。」