這位是 Robin Cobb。他在 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 的成員 Polytron Inc.擔任資深專案經理。Polytron 是一家為食品飲料產業及其他產業開發包裝與製程解決方案的系統整合商。「我負責管理我們的智慧製造部門以及網路與資安團隊。」 他如此表示道。
Robin 最近負責的客戶就是一個全球知名的飲料生產商。這家公司在尋求提升 OEE(整體設備效率)的方式,但更換老舊設備並不在規劃之中。
分享:
這位是 Robin Cobb。他在 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 的成員 Polytron Inc.擔任資深專案經理。Polytron 是一家為食品飲料產業及其他產業開發包裝與製程解決方案的系統整合商。「我負責管理我們的智慧製造部門以及網路與資安團隊。」 他如此表示道。
Robin 最近負責的客戶就是一個全球知名的飲料生產商。這家公司在尋求提升 OEE(整體設備效率)的方式,但更換老舊設備並不在規劃之中。
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/integrated-actionable-data-improves-oee-en「我們所做的第一件事就是從稽核開始,」Robin 說道。Polytron 進行了非常詳盡的清點以更好地了解各個設備所提供的資料類型,以及資料存放的方式。完成上述作業後之後,Robin 表示「重點就在連線能力」。Polytron 必須找出將所有資料集中的方法,利用演算法並進行分析以找出提高效率的對策。這絕不是簡單的工程 - 更何況該公司的規模遍及全球。
Robin 提到「我們開始深入發掘後找到可以提高整體設備效率約 10% - 15% 的潛能」。「這對於食品飲料產業是非常可觀的進步,」他還表示道,「這是我們推估的平均值。」 Robin 更進一步說明預估的整體設備效率提升效果取決於客戶目前的系統與設備。「如果設備更舊則風險更高,成本也更高。但在這種情況下仍有機會可尋,也能獲得更大的回饋。」
Polytron 為這個客戶提供的解決方案包括 Studio 5000® 設計軟體、FactoryTalk® Historian、FactoryTalk® View 人機介面軟體、ThinManager® Thin Client 軟體以及 FactoryTalk® AssetCentre 等關鍵元素。
「每個解決方案都是為客戶的問題而量身訂製的。我們可以自由混合搭配 Rockwell Automation 所推出的不同平台,而且它們可以相互連接與溝通。」 Robin 如此表示道。
閱讀了解 Polytron / Rockwell Automation 的成功,包括如何協助一家行銷全球的點心製造商縮短停機時間 25% 且提高品質 30%。
已發佈 2022年10月20日