Rogelio Demay:BIC是一個代表性的品牌,對過去感到榮耀。我們堅信這些核心價值是這家公司成功的基石,但我比較喜歡的說法是,除了過去的成績以外,這家公司仍在持續發展和接納新技術。
我們對技術充滿熱情。而我們相信成功的第一要素就是人。所以事實上,我會說我們對這個系統的整體願景就是打破孤島狀態,無論是技術還是人員,將所有這些元素 - 人、機台、系統、功能 - 都聚集在一起。就像我們在BIC所稱的One BIC,就是一個團隊,大家一起合作。
Dafni Vakasi: 所以,我們在2021年初展開這項專案。我們的任務是在比塞塔工廠中部署MES系統,範圍涵蓋全部90台自動化程度不同的機台和400名員工,這對我們來說是一項艱巨的任務。這是試行計畫第一個具有如此大規模改變的部分。所以,專案的第一步是進入工廠現場,打開眼睛真正觀察我們的工作方式,真正了解行為,甚至是操作人員的行為,像是他在看什麼,需要什麼訊息。然後我們看了現有的系統,我們要替換什麼,我們要改進什麼,我們將這套流程稱之為發現 - 我們真的在尋找我們的工作方式,我們把一切都記錄下來,這很棒,然後我們開始尋找解決方案。
Tasos Kampouris: PLEX MES是一個具有許多優點的解決方案,具有發展性、合作性,並且可以從任何地方輕鬆存取,提供我們很多機會在全球各地作為一個BIC作業,並且為生產中遇到的許多問題提供解決方案。即時匯報的功能非常重要。如果你必須訂定生活標準,且在每次偏離或不符合標準時,能夠在當下輕鬆取得這些資訊,此系統可以提供你快速且準確的數據。擁有這些數據後,很容易辨識並針對每個問題提供適當的解決方法。
Nadia Hajri: 團隊對於找到一個新系統感到非常興奮。他們的反應頗佳,因為PLEX幫助他們監控。他們可以即時查看所有生產情況、關鍵績效指標(KPI),並在所有區域顯示結果。
Oussama Garci: 現在有了PLEX,你可以確保理論百分之百符合實際情況。我們開始說服從PLEX取得所有數據,因為我們已經知道與試算表或Excel的數據相比,PLEX的數據是準確的。所以,擁有最新的數據將使您有機會更能應對問題,因為問題總是會發生,您必須做好準備,提供解決方法並恢復到標準狀態。
Tasos Kampouris: 持續改進是邁向卓越的關鍵。制定標準非常重要,你可以因制定標準而成功。想像一下,我們在三大洲擁有13間工廠,擁有如此多優秀的人才,所以對我們而言,如何能夠聚集所有這些知識,將其匯集起來並建立一套標準,是非常重要的。
Dafni Vakasi: 在設計解決方案或設施時,真正對我們產生幫助的是 PLEX 的靈活性。我們與專家們一起坐下來討論,設計解決方案,不只是適用於比塞塔團隊的需求,同時也適用於我們在世界其他地方的工廠,例如我們現在正在開始實施的雅典和馬瑙斯,以及尋找墨西哥實施的可能性。所以,這是我們之後的旅程。
Sami Souidi: 在PLEX實施一年後,我可以說PLEX是一個方便我們日常工作的良好系統。對於我們在比塞塔的公司來說,從百分之百紙本作業轉變為在PLEX系統作業在一年後出現理想的結果,但我們仍然繼續挑戰,以便對系統給予指令,這個階段將是我們未來幾個月的目標。
Tasos Kampouris: 合併PLEX MES,並將其整合到我們的日常工作中,將促使我們進一步改善OEE。所以,這段旅程從現在才開始。這是我們在生產中實施的解決方案、人員和系統的結合。
Rogelio Demay: 當然,首要的事情是為企業帶來實質的利益。我們可以提供簡單、可靠、標準且具有成本效益的IT解決方案。當然,洛克威爾自動化一直是此方面的重要合作夥伴,因為對我來說,PLEX MES不僅是一個工具,更是一個共同的願景。簡而言之,我們相信關鍵在於連接所有不同的點,這對於成功至關重要。這就是洛克威爾自動化一直以來提供我們大力支持之處,對於我們在BIC長期使用的所有營運技術和過去互不相關的IT領域,洛克威爾自動化與我們有相同的願景,現在我們正在共同努力打破這兩個領域之間的界限。