Ascend Automation & Controls 擁有經驗豐富的專業人才,可貫徹全系列所需產品和服務,達成高效率與高效能的油氣解決方案。Ascend是CAM整合解決方案當中的成員之一。
- 設計打造在時程限縮下推出適用於Nuvoil的精密天然氣淨化廠控制系統。
- 洛克威爾自動化整合架構具備有Allen‑Bradley ControlLogix製程控制器以及FactoryTalk HMI。
- 系統可控管超過3,000個數據點。
- 廠房於9個月後正式啟用 - 12.4個月後全量能運轉。
- 廠房每天的天然氣處理量約320,000立方英尺,相當於每日約美金200,000元營收。
挑戰
稀缺資源效益極大化
淬鍊原油的過程中,水、沙及天然氣是當中一部分的混合物。對於墨西哥韋拉克魯斯南部Ixachi油田所發現豐富的油蘊藏量,原油淬鍊和運輸的工作相對單純。
透過管路分離與裝運石油,並不需要費盡太多心思。不過天然氣的處理又另當別論。
Nuvoil集團工程總監Mudar Jamal Eddin指出:「石油的運送可視同液體,經由管路或油罐車載運。如果是天然氣的話,必須事先加工壓縮,才能以商務管路運輸。」
若沒有可配合的加工廠,製造廠通常以燃燒或「燃除」的方式處理天然氣。這種做法不僅浪費,也有環保隱憂。燃除也意味著油田業者的營收來源損耗。
為盡可能減少燃除量且將利潤達到最佳的程度,Ixachi尋求與Nuvoil合作,預計在最短期間內啟運一座鄰近油田的天然氣淨化廠。Nuvoil是能源服務與解決方案的頂尖供應商,總部位於韋拉克魯斯。
限縮的時程,繁複程序。
天然氣淨化廠的作業範圍涵蓋工程、採購與建設,還有廠房完工啟用後的營運與維護。距離井場約10英里之遙,已竣工的Papan天然氣加工廠建地32英畝,預計每天的天然氣加工處理量為3億4500萬標準立方英尺(345 MMSCFD)。
Eddin指出:「雖然時間非常緊迫,但我們有自信能不負客戶所託。我們過去曾有過類似的工廠建案,避免燃除也是我們的核心業務之一。」
為滿足顧客所需,Nuvoil設計了一個低溫天然氣加工系統。此系統之繁複不言可喻。
在井口處,將油、水、沙與天然氣分離。產生出來的「酸氣」為含硫天然氣,會在約200°F輸入Papan天然氣加工廠。第一個步驟,是將天然氣冷卻至120°F,剩餘的沙泥並被分離出來。
接下來,天然氣被輸入至脫硫廠,將硫脫除,而後再運至分子篩乾燥系統,由該系統將濕氣吸出。在後續的冷卻製程中,天然氣溫度下降至大約-121°F。
Eddin補充說:「冷卻可誘發天然氣凝析。最終,可將LPG (丙烷/丁烷)和其他碳氫化合物析除。此加工最後留下的產物是幾乎無雜質的純甲烷和乙烷。」
因此,天然氣便能夠以商務管路壓縮運送。
解決方案
管理3000個以上的數據點
為加快工廠推行的腳步,Nuvoil選定了一家控制系統整合商Ascend Automation & Controls,雙方過去曾有愉快的合作經驗。Ascend屬於CAM整合解決方案的成員,同時也是洛克威爾自動化PartnerNetwork™專案計畫的成員之一。
Ascend Automation&Controls副總裁Horacio Tinoco指出:「本公司對於天然氣淨化系統瞭若指掌。早在約11年以前,我們已經為Nuvoil開發一套控制系統。想當然耳,新推出的系統可應付更為精密且講求高效率的操作。」
此洛克威爾自動化控制平台,係採用Allen‑Bradley® ControlLogix®製程控制器以及FactoryTalk® View HMI。為了使系統監測更加容易,Nuvoil在工廠加裝電視牆顯示器,可架設12個55吋顯示器,並在控制室內有配備四名操作人員的工作站。
管理此製程需要將超過3,000台儀器接線連結至系統,並有將近150個PID迴路。
Tinoco指出:「在這樣一個複雜的系統當中,數據點很快就會倍數增長。Nuvoil利用數據趨勢分析製作出報告,可支援營運、維護或輸油(custody transfer)。」
不僅如此,Ascend近期也將在系統新增FactoryTalk Historian軟體。
Tinoco指出:「首先,我們的目光焦點在於正式啟用此廠。如今,我們朝向提供長期數據儲存的能力發展,可供Nuvoil用於多種分析目的。」
結果
超乎預期
Nuvoil在9個月完成工廠竣工,並且12.4個月內即以全量能運轉。廠房目前每天的天然氣處理量約320,000立方英尺,相當於每日約美金200,000元營收。
Tinoco指出:「每當油田業者燃除天然氣,也正在焚燒資源,還有燒錢。天然氣淨化設施開闢了新的營收來源。」
Ascend展望未來與Nuvoil穩定的合作關係,繼續將工廠營運優化。
Eddin指出:「我們現在正探索人工智慧(AI)的選項,將效率進一步強化。我們也評估確切需求,使其與洛克威爾自動化提供的產品服務相匹配,再將這些功能列入。」
進一步瞭解我們的PartnerNetwork專案計畫。
已發佈 2023年9月15日