Pacmac為消費性民生用品業生產軟管充填機和裝盒機。該公司主要有三大部門,用先進的設備來生產包裝機。
Pacmac的使命是開發在印度設計和製造的先進機器,並重視機器穩定性和客戶滿意度。
- 自動化裝盒過程,輕鬆產品轉換
- 為全球市場提供靈活的機器設計
- CompactLogix™
- Kinetix® 5500 EtherNet/IP伺服驅動器
- Kinetix® VP系列伺服馬達
- 加速產品轉換
- 裝箱更精準
挑戰
Pacmac需要一台能夠快速因應各種包裝尺寸的自動裝盒機。
Pacmac在使用舊機器時面臨的常見挑戰就是開放迴路。一段時間沒有資料交換,讓許多機械部件的精準度降低。當紙箱的尺寸不同時,機器的軸就需要手動調整來調正偏移。停電導致無法確定主馬達的絕對位置,使得主馬達故障,導致機器完全停止,造成產品生產的損失。
此外,舊機器在處理管線變化的能力有限。有了增強的架構,同一台機器從HMI中即可選擇不同的管線類型,在不停機的情況下,以多種形式包裝產品。
解決方案
開發新機器來處理各類紙箱,並能提高生產力和效率。
Pacmac與洛克威爾自動化公司合作開發一種具有自動產品轉換功能的新型裝盒機,以因應全球日益增長的需求。
洛克威爾為Pacmac設計一個解決方案,該解決方案由CompactLogix™、Kinetix® 5500 EtherNet/IP伺服驅動器和Kinetix™ VP系列伺服馬達提供動力。新機器的軸與伺服馬達相連,伺服馬達位於Kinetix® 5500 EtherNet/IP™上,用於與控制器進行通訊,不需手動操作機械系統。
CompactLogix控制器提供更高的效能、更大的容量、更高的生產力和更強的安全性,可滿足智慧型機器和設備日益增長的製造需求。
Kinetix VP系列伺服馬達透過EtherNet/IP網路提供順暢如流的整合運動控制。
結果
簡化機器設計來滿足需求
新機器讓Pacmac能為更多元的產品和更多終端使用者提供服務。現在無需親自到現場,即可遠端存取多領域架構進行故障排除或修改,對機器進行遠端操作和監控。
使用多軸機器,並可透過乙太網路通訊進行無縫資料傳輸。根據產品類型,終端使用者可從HMI (人機介面)中選擇配方,系統將自動進行偏差調整。操作員可以更精準預測和偵測故障。即使停電,仍舊可以保留伺服馬達的絕對位置。
終端使用者可用更精簡的機械系統來提升精準度並減少維護,並且可以增加或刪減軸,來調整可擴縮性。輕鬆將機器與上游系統整合。
減少機器維護成本和時間,並提高設備整體效率(OEE)。具體方法如下:
- 減少機器上機械零件的數量,進而減少零件嚴重磨損。
- 自動調整伺服馬達的誤差,進而減少錯誤、浪費和停機時間。
- 從HMI中選擇產品類型,即可縮短產品轉換時間,並自動進行調校。
已發佈 2024年4月15日