Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity
閱讀時間7分鐘

漢密頓市議會透過系統升級達成合規要求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
漢密頓市議會透過系統升級達成合規要求 hero image

挑戰

  • 漢密頓市議會升級 SCADA 系統,改善其安全儲存、分析及回報營運資料的能力

解決方案

  • FactoryTalk Historian SE 從組織各層集收集資料並儲存
  • FactoryTalk VantagePoint® EMI 讓組織能檢視對營運效能有幫助的資訊
  • FactoryTalk AssetCentre 可管理承包商的使用和系統變更,以保護組織系統的存取

結果

  • 流暢轉移/遷移至 FactoryTalk 架構 - 成功安裝的產品包含 FactoryTalk View SE、FactoryTalk Historian、FactoryTalk Vantage Point、FactoryTalk Asset Centre 和 FactoryTalk ViewPoint
  • 提升能力,用更有效率的方式遵循用水法規 - 改善可見度掌握生產流程,獲得即時與歷史報告及分析 預先驗證資料的收集及儲存,確保只有正確資訊包含在報告之中 採用 Web 型入口網站進行報告,可維持單一資料來源
  • 提高可靠資料的存取能力 - 存取 10 年的資料儲存,滿足法規要求 可提供多樣化的報告,包括依日、周或月的報告
  • 讓操作升級系統的人員擁有更多彈性 - 讓人員能夠透過平板電腦或智慧型手機從外部管理系統

懷卡托河,紐西蘭最長的河流,是漢密爾頓市所有供水的源頭。供水的處理、配送和管理全由漢密爾頓市議會負責,確保水送到消費者家中時沒有有害的有機體,且符合用水標準。

漢密爾頓市的網狀供水系統包含一座水處理廠,提供飲用水到市區內八個不同的儲水槽,輸水管線總長超過 1,000 km。網狀 (管線) 網路則直接供水到消費者家中的水龍頭,漢密爾頓市議會每兩天平均產生 2,385 杯的高品質飲用水,供超過 51,000 個家庭和工業設施使用。

市議會亦負責 Pukete 廢水處理廠 (WWTP) 的營運,這是漢密爾頓市唯一的廢水處理設施,其服務區域在近幾十年來快速成長,人口數已經超過 15 萬。跟這座城市一樣,Pukete WWTP 也持續發展中,其目標包括改善營運效能,還有持續遵循不斷變動的政府法規環境。

漢密爾頓市議會決定採用 Rockwell Automation 的 FactoryTalk® 整合式生產與效能套件來升級該廠內的資料收集與監控系統 (SCADA),讓主要的利害關係人能夠制定明智決策、改善效能效率,並達成適法性。

符合法規和生產力要求

讓每個人供應安全的飲用水,是公眾健康的基本要求。紐西蘭衛生署 (New Zealand Ministry of Health) 於 2008 年發佈修訂的飲用水標準。

水處理設施為了遵循規範,必須追蹤、儲存及提供月報表,說明水的生產、取水及排放程度等項目。

最重要的是,這些標準還要求水處理廠必須保存營運資料 10 年。Rockwell Automation 在十多年前為該市議會提供其先前資料收集與監控系統 (SCADA) 適用的軟體套件,但 RSView® 32 系統現已過時,無法有效符合紐西蘭政府所設立的最新法規要求。

使用先前的 SCADA 系統時,市議會經常需要手動記錄資料,然後再將這些資訊傳送到 Microsoft® Excel® 試算表內建立報告。他們需要一個更快、更準確且自動化的報告系統,要能自動快速產生預先定義的報告,以供獲得授權的團體共用。

漢密爾頓市議會自動化與電子經理 Gary Pitcaithly 表示:「我們之前的系統已過時,我們需要升級以協助簡化流程,來符合紐西蘭最新的用水法規。除此之外,我們認為實作整合式系統,能夠提高生產力,縮短停機時間,有潛力讓我們提升營運效能。」

升級最主要的目標之一,就是建立一套能夠穩定可靠保存資料 10 年的系統。此外,系統必須提供優於先前作業系統的效率,同時保持安全的環境,僅允許獲得授權的利害關係人存取。

為了改善這個流程,漢密爾頓市議會請 Rockwell Automation 提供最新版的 FactoryTalk 軟體套件,做為系統升級的其中一部分。Rockwell Automation 南太平洋工業經理 Prasad Nory 指出:「FactoryTalk Historian 和 FactoryTalk Vantage Point 逐漸成為水/汙水產業所奉行的標準,尤其是對需要遵循持續變動的飲用水標準的產業。此外,部分市議會也將 FactoryTalk Historian ME 使用在幫浦站,用於將資料儲存於本機,以處理通訊故障和遵循法規等問題。」

「市議會認定升級至 FactoryTalk 套件可帶來下列主要好處:提供出色的報告功能以遵循政府法規,改善系統可靠性和穩定性,降低承包商在現場進行修改或進一步擴展時的風險。」

FactoryTalk 軟體套件可即時在組織內交換資訊,這項關鍵要素有助於作出更明智的決策、改善回應速度、提高生產力、降低成本,以更輕鬆地符合法規要求。

這次的內部實作由 Pitcaithly 親自完成,漢密爾頓市議會花了六個月時間升級 WWTP 的系統,為其加入了 Factory View (SE)、FactoryTalk Historian、FactoryTalk VantagePoint、FactoryTalk AssetCentre 和 FactoryTalk ViewPoint 等應用程式。Rockwell Automation 客戶支援與維護團隊在升級期間為市議會提供支援,尤其是在從 Historian Classic 遷移到 FactoryTalk Historian 的過程中。

為符合用水標準所需的長期儲存和報告功能由 FactoryTalk Historian 和 FactoryTalk VantagePoint 提供。資料將依要求的 10 年保存期儲存在 Historian 伺服器上,且可供輕鬆存取以進行分析和報告用途。廠房使用 FactoryTalk VantagePoint 來排程及製作自動產生的報告,提供關於定期的用水量、放水、進水、水品質和儲存量等資訊。

FactoryTalk AssetCentre 提供強化的承包商控制、變更管理和儲存功能。最重要的是,該廠現在有能力遵循紐西蘭的用水法規,包括保存資料和記錄 10 年。

提供乾淨的用水和乾淨的環境

全新 Integrated Architecture® 解決方案的優勢協助該廠在未來數年裡繼續為漢密爾頓市的居民供應乾淨的飲用水和乾淨的環境。根據 Pitcaithly 指出,實作 FactoryTalk 套件之後,記錄和報告資料現在能更快更準確取得,正如市議會在升級前的預估。

Pitcaithly 說明:「升級讓整個 WWTP 都能更輕鬆使用我們的系統,全新 Historian 的強項在於儲存資料,以及更效率地為重要報告產生資訊。Vantage Point 軟體也能讓我們製作報告,無論是為了遵循用水標準或為了滿足其他需求。這些報告還能發佈為網頁報告,供獲得授權的任何人檢視。」

升級的另一項重大成果,是為負責操作 WWTP 系統的人員提供更多的彈性。Pitcaithly 表示:「FactoryTalk 軟體套件讓我們的團隊能更靈活運用時間,因為我們現在隨時隨地都能編輯或更新報告。

我們現在只要輕鬆將資料直接儲存到 Historian,這些資料就會直接從控制器 (控制器
) 散佈到人機介面。資料會整合到試算表內,以供我們查詢,無論是依日、週或月查詢,讓我們知道是否有濁度升高或氯超標的問題。」

其彈性也延伸到系統使用者,允許其透過平板電腦或智慧型手機從遠端存取軟體。Pitcaithly 最後表示:「團隊只要擁有平板電腦或智慧型手機,基本上就能從世界任何角落存取 FactoryTalk View,無論人員是否在辦公室內或待命中,都能輕鬆存取系統,並作出重要的變更。」

FactoryTalk 軟體套件讓該廠房發揮出嶄新的營運潛力,因此市議會有意在未來幾年裡利用這些功能繼續更新並改善系統。

上述結果為漢密爾頓市議會搭配其他產品使用 Rockwell Automation 產品與服務的特定案例,其他客戶的實際結果可能有所不同。

已發佈 2015年9月25日

主題: Water Wastewater
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
Case Study
Case Study
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
以數位化與彈性優勢提升台灣OEM廠產線效率與安全性
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Case Study
Case Study
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Rockwell Automation 系統整合商合作夥伴運用全新推出的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,簡化盤體設計與部署。
智慧製造推動永續發展
智慧製造推動永續發展
Case Study
Case Study
智慧製造推動永續發展
洛克威爾自動化亞太製造廠透過數據驅動的永續措施,在能源與排放減量方面取得了具體成效。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 漢密頓市議會透過系統升級達成合規要求 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose