更好的方式:獨立購物車技術(ICT)
Cook表示:「我們與洛克威爾自動化公司合作,基於iTRAK® ICT專為美國財富500強客戶開發並部署了一套「雙層」系統,」「我們為符合客戶的整體設備效率標準(85%)而設計了此解決方案。目前,該系統達到了97%的整體設備效率。」
以這項成功為基礎,DT工程公司設計了一個雙層iTRAK解決方案,可作為許多應用的原型。
iTRAK技術基於直線同步電動機,可獨立控制多台磁性推進運輸機。控制軟體及嵌入式感測器持續計算運輸機位置。
運輸機不是以定速行駛,而是在各個站點之間獨立移動。
在原型解決方案中,一個iTRAK系統將產品運送到加工站。第二個iTRAK系統在頂部運行,並可擔當各種角色。
Cook表示:「根據不同的應用,上層的iTRAK系統可用於將物料分配到下層軌道的產品上─或準備另一個產品SKU以進行轉換,」「系統還可設置為同時執行兩個SKU。」