系統整合商R.E. Pedrotti公司總部位於堪薩斯州Mission City,為整個中西部地區的市內供水和污水處理公司提供服務。
- 以統一的現代DCS系統取代過時的SCADA系統,涵蓋60多個水處理設施。
- 提高系統能見度,增加對即時數據的存取。
- 提高運行可靠性。
- 支援全系統分析和持續改進。
挑戰
更智慧的汙水控制
市政供水公司有義務收集、分配和保護稀缺的重要資源。隨著對高效運作要求的提高,越來越多的公用事業公司開始投資於更智慧的控制解決方案,以提高系統效能。
當堪薩斯城的市內水務公司KC Water選擇更新其老化的汙水控制系統基礎設施時,他們向其長期系統整合商R.E. Pedrotti公司尋求解決方案。R.E. Pedrotti總部位於堪薩斯州Mission City,為整個中西部地區的市政供水和污水處理公司提供服務。該公司是洛克威爾自動化® PartnerNetwork™計畫的一部分。
KC Water供水和污水營運部副總監Brent Herring說:「交付這樣一個設計專案所需的技術知識非常豐富。我們的污水處理設施建造了50年,在這漫長的歷史中,我們與R.E. Pedrotti進行了廣泛的合作。」
大量數據。見解有限。
KC Water的服務區域面積達320平方英里,其管理區域比舊金山、費城、波士頓或邁阿密等城市還要大。污水處理業務包括一個由66個設施組成的網絡,其中包括六個污水處理廠以及多個排洪和衛生污水泵站。
R.E. Pedrotti公司總裁馬克-佩德羅蒂(Marc Pedrotti)說:「整個汙水系統的大部分控制設備都已過時。維護具有挑戰性,尋找替換零件也越來越困難。」
此外,該系統還依賴獨立的監控和數據採集系統(SCADA)。
Herring說:「唯一可用的控制措施是在設施局部進行控制。我們了解任何一個地點發生的情況的能力,主要取決於自動撥號系統。」
自動撥號系統可接收警報訊號,並透過電話、簡訊或電子郵件通知公用事業人員。收到警報通知後,工作人員會被派往現場處理問題。
Herring說:「我們的反應時間和故障排除都被延誤了。我們當然產生了大量的數據。但由於這些數據存在於不同的系統中,因此無法為我們提供即時的、全系統的日常運作視圖。」
解決方案
以運作可靠性為目標的多年DCS項目
透過更新汙水控制系統,KC Water旨在實現兩個關鍵目標。
為設計解決方案,KC Water與R.E. Pedrotti和Black & Veatch (顧問工程師公司)密切合作。Black & Veatch公司是洛克威爾自動化合作夥伴網路成員。
設計團隊提出了一個整合的分散式控制系統(DCS),該系統將分兩個階段應用,時間跨度為四至五年。KC Water指定使用基於洛克威爾自動化PlantPAx®的解決方案,這是一種現代化的DCS,利用了熟悉的Allen Bradley®技術和FactoryTalk®軟體。
PlantPAx DCS提供了一個可擴展的靈活平台,可整合製程解決方案的各種元件,包括控制系統、資料擷取、視覺化和分析。
執行第一階段
專案的第一階段優先考慮處理廠和更重要的泵站。
最初的工作重點是更新陳舊的控制硬體,為全系統的分散式控制奠定基礎。作為該過程的一部分,R.E. Pedrotti還與市IT部門合作,重點關注網路安全的深度防禦方法,包括網路區隔和加強存取控制。
洛克威爾自動化LifecycleIQ™服務團隊在整個專案中發揮了不可或缺的作用。具體而言,他們與R.E. Pedrotti、Black & Veatch和KC Water緊密合作,執行PlantPAx架構設計,並繼續提供技術培訓和支援。
Pedrotti說:「我們最初的前期工作包括確定標準和大量採購細節。在隨後的兩年裡,我們集中精力開展了一項非常協調、有組織的工作,以更換每一個設施。」
結果
發揮統一控制的威力
隨著第一階段更新工作的完成,KC Water 和R.E.Pedrotti注意到情況有了明顯改善。
Herring說:「我們開始轉換到PlantPAx之後,成效立刻有所提升。即時系統視覺性使我們的團隊能夠看到車站和設施如何應對當前情況。換句話說,它讓我們的團隊對運作可靠性感到放心。」
反應時間和故障排除工作得到了顯著改善。因此,KC Water要求R.E. Pedrotti提供支援的次數比過去少得多。
KC Water計劃在未來兩年內完成專案的第二階段,將其餘設施納入PlantPAx平台。未來的計劃還包括實施系統分析,以評估工廠之間的流動效率。
進一步了解我們的PartnerNetwork專案。
已發佈 2023年11月16日