簡單高效的操作
ExtractPackPro液體萃取打包機以洛克威爾自動化®控制平台為基礎,此平台包括了Allen-Bradley® MicroLogix® 1200控制器及Allen-Bradley按鈕、安全繼電器、感測器與其他元件。液體動能的機器可實現簡單高效的獨立操作,並可輕鬆設置以進行網路整合。
在典型的應用中,產品被放入給料斗中,再由輸送機運送到打包機的後方。當打包機室裝滿時,它會自動循環以啟動壓縮產品的壓盤。壓盤及打包機室地板內襯有「鯊魚牙」,當容器被壓縮成一捆時,鯊魚牙會在容器上鑽孔。機器繼續依需求進行循環,直到捆裝達到最大尺寸。
捆裝達到最大尺寸時,指示燈會亮起。接著,作業員停止機器並捆綁捆裝。為了幫助安全地卸下捆裝,將捆裝從機器前端,以液壓方式彈出至壓盤上。
在整個操作過程中,閉路產品捕捉系統會採集萃取的液體。液體可以從機器上的兩點排出及收集。
Powell表示:「循環時間為38.5秒,這台機器非常有效率,」「若以36英寸的輸送帶連續輸送產品,ExtractPack Pro打包機可在約46分鐘內產生及彈出軋機大小的捆裝。」
此外,這台機器還有一個「睡眠模式」,讓它能在準備好加工產品的同時,消耗更少的電力。
獲取驚人的投資報酬率(ROI)
Roberts解釋道:「通常,中型生產商會按噸收費,將飲料容器銷毀並回收。」「我們的新機器以節省空間的方式,提供他們所需要的功能,因此他們可以在現場自動銷毀產品,直接賣給回收商,並彌補收益。」
Harmony Enterprises預估客戶將在12至18個月內獲得投資回報。
Roberts表示:「到目前為止效果很好,」「事實上,我們首次安裝後,很快就接到來自附近一家看到ExtractPackPro實際運作的公司對類似系統的需求。」
了解更多關於洛克威爾自動化如何幫助改善機器製造商的績效。