Nokta Makina 擁有超過30年的工程經驗。該公司總部位於土耳其,透過其伺服馬達包裝機提供多功能包裝解決方案。

- Nokta Makina 希望能利用數位技術來精簡內部營運和客戶服務。
- 讓設計、構建、測試、安裝和調試更快更容易
- 更輕鬆整合到客戶系統
- 出口潛力提升
- Emulate3D數位分身軟體在從銷售到調試的整個生命週期階段都能達到高效率、提供分析資料並加速成交流程
在當今競爭激烈的市場中,機器製造商不能只是迎頭趕上。反之,必須加快步伐,不但要滿足甚至超越所有客戶期望的特性、功能和營運成果等。
一個很好的例子是Nokta Makina,這是一家土耳其包裝和晶圓生產線機器大廠,也是洛克威爾自動化PartnerNetwork™的金級OEM成員。
儘管該公司是土耳其頂尖的機器製造商之一,但他們並未因此自滿;不僅要精簡和增強其內部營運能力,還要提升其為客戶提供的洞見、產品和服務。
該公司的總部位於土耳其伊斯坦堡,他們表示公司正在進行數位轉型,為其機器設計及融入客戶智慧工廠相關的發展路線圖和變革鋪路。主要成果是優化機器和製程的功能和能力,以減少和避免不必要的浪費,並減少操作員的介入。
挑戰
土耳其OEM主要面臨的挑戰是為其部署自動化資產的供應商太多。缺乏標準化造成設計、整合、測試和最終調試的問題。
在調試階段還面臨其他瓶頸,必須等到交付和安裝機器後才能進行全面調試。
解決方案
Nokta Makina第一個任務就是精簡其自動化技術。之所以能在洛克威爾自動化的Integrated Architecture®系統上進行標準化,是因為該系統包括可程式化自動化控制器、HMI、I/O、變頻器和軟體,全都建構在相同的基礎上,並使用相同的語言。
採用這種方法後,Nokta Makina就可以設計和部署機器端、生產線端和企業端工業控制系統,這些系統都支援控制和資訊資料的擴展和融合,提供更智慧的技術、更高的生產力和更安全的環境。
為了解決調試挑戰,洛克威爾自動化的技術團隊建議可以部署Emulate3D數位分身軟體。
Nokta Makina的工程師可建立虛擬化模型和模擬,擷取特定應用程式的物理、產品、PLC代碼和製程變數的資料,甚至能在切割任何金屬之前進行不同等級的測試、模擬、故障排除和自動化調試。
結果
Nokta Makina決定在洛克威爾自動化平台上對其機器設計、開發、測試和操作進行標準化後,不僅加速其數位轉型,並且有助於簡化和加快整合客戶智慧營運的工作,進而優化自己的生產流程。
此外,全球頂尖跨國公司和家用品牌都在洛克威爾自動化解決方案上進行標準化,不但擴大市場滲透力,還可提升出口潛力。
此外,在部署Emulate3D軟體後,客戶也可身臨其境地欣賞公司的機器,即使在最初的銷售階段,也可以評估設計反覆運算,預先找出問題,在成本較低的開發階段解決問題,並節省時間、工作和預算。
Nokta Makina的技術經理Ahmet Yol表示:
「我們不僅縮短程式設計時間,還減少設計問題;而若在專案階段發生設計問題,將會更難補救。我們能夠增加機器生產力並簡化機器整合流程,讓機器更易於使用。」
已發佈 2024年4月8日