Endpoint Industrial Controls 為從油氣到再生能源,再到製造業等許多產業提供統包自動化及控制解決方案。
- 為採出水回收所使用的加壓浮除(DAF)系統設計靈敏的控制解決方案。
- 可以輕鬆擴充以處理一或多個DAF裝置。
- 現場每個DAF一分鐘可管理多達3,000加侖的水,或一天約100,000桶水。
- 通常只需一到四個小時即可在新的工作現場完成調試。
挑戰
更好的採出水管理方法
原油並不是可以在油田中萃取的唯一元素。天然水或「採出水」是一種始終存在的副產品,必須以符合環保要求的方式進行管理。
對鑽井和壓裂而言,水也非常重要。
「水是『鑽井泥漿』的主要成分,會在鑽井過程中用來平衡壓力和穩定裸露的岩石」,Endpoint Industrial Controls的執行長John Clay說道。「當然,水也可以用來產生裂縫,讓碳氫化合物更容易流動。」
含鹽量高的未處理採出水不適合用於鑽井和壓裂作業。直到最近,大部分的採出水都會透過管線輸送到受到嚴格監管的油層產出水處理(SWD)井。石油公司仰賴其他水源來滿足生產需求。
不過,由於水處理能力的提升,越來越多採出水會經過循環利用。某家採出水中游公司處於領先地位。他們呼籲Endpoint提供靈活的控制系統,以配合其創新的廢水處理和回收技術。
Endpoint Industrial Controls為從油氣到再生能源,再到製造業等許多產業提供統包自動化及控制解決方案。該公司的總部位於科羅拉多州拉夫蘭,是洛克威爾自動化® PartnerNetwork™計畫的一部分。
系統複雜度和容量需求
Endpoint的客戶成立於2013年,在德州西部和新墨西哥州石油蘊藏量豐富的二疊紀盆地經營十數個分散在各地的水回收設施和相關管線。整體而言,其設施每天管理120萬桶的採出水。
「公司有永久設施,也有行動裝置」,Clay說道。「行動系統可能會安置數個月或數年,然後輪換到另一座基地。」
加壓浮除(DAF)技術是此系統的核心。流入的水流會以泵浦輸送到DAF容器,其中包括混凝劑、絮凝劑和氧化劑等各種化學物質用於水處理。此容器會引入加壓氣流,在溶液中產生微小的氣泡。
水中較輕的顆粒會附著在氣泡上並上升到水面。較重的顆粒會下沉到底部。這些顆粒-主要是碳氫化合物、化學物質和固體-會作為污泥去除。處理過的廢水會以泵浦輸送到清水井進行透明度測試、儲存-然後以泵浦輸送至進行水力壓裂作業以供重複使用。
從控制的角度來看,此系統面臨兩個關鍵挑戰。
「首先,這些基地不盡相同-而且您可能正在處理一個DAF或多個裝置」,Clay解釋道。「其次,此系統必須具備足夠的反應能力,才能管理一分鐘多達3000加侖的水-或是基地的每個DAF一天管理100,000桶的水。」
解決方案
遠端位置的適應性控制
因為廢水處理解決方案是依專案逐案設計,所以Endpoint的控制解決方案採用洛克威爾自動化靈活的PlantPAx®分散式控制系統(DCS)。
「通常,我們會在不同的工作場所遇到儀器變更」,Clay說道。「我們使用PlantPAx平台開發了一個程式,讓我們能夠在更短的時限內進行多項設定。」
為了達到所需的處理速度,可移動式設備組合解決方案採用Allen‑Bradley® CompactLogix™控制器、PowerFlex®交流驅動器用於泵浦控制,以及PanelView™ HMI。
除了在工作現場提供監控功能外,Endpoint也提供SCADA整合以在公司總部提供報告。
當可移動式設備組合移動和改變用途時,Endpoint則和其客戶密切合作。
「我們的客戶可以透過HMI自行變更控制系統的絕大部分」,Clay說道。「不過,如果他們需要我們的協助,我們通常可以遠端處理程式變更。」
因為大部分的廢水處理可移動式設備組合位於地勢崎嶇、人煙稀少的位置,所以無法選擇標準網路連線。
「許多基地沒有網路連線,沒有行動電話訊號涵蓋」,Clay解釋道。「反之,我們使用低軌衛星服務來存取我們必須管理的端對端整合。」
結果
已發佈 2023年10月3日