解決方案
Liam 解釋:「解決方案分為三個階段。第一階段將安裝解決方案平台,提供各種服務,包括 SCADA、警報監控、歷程資料記錄、報告服務,當然也包括用戶端伺服器營運。前述服務利用 FactoryTalk® Historian SE、FactoryTalk VantagePoint® 及 FactoryTalk View SE 等 Rockwell Automation 供應的軟體。」
Liam 繼續表示:「為了推動作業,我們安裝了全企業控制系統網路,以光纖為基礎,並使用 Stratix™ 交換器 (由 Rockwell Automation 供應) 連線。使用光纖網路也讓 Oriola 能夠分階段新增項目,不必讓已經驗證的部分系統承受風險。」
Liam 表示:「第二階段是在固定於 -22 °C 運作的冷凍庫及冷卻室安裝控制系統;冷凍庫及冷卻室都會隨著產品進出,承受不同的冷卻負載。本控制系統包括部署多個 Allen‑Bradley® PowerFlex® 可調速變頻器,以控制用於調節冷卻效果的壓縮機。最後將安裝室內監控系統,由 490 個溫度及濕度感測器組成,提供完整的監控、警報及報告設施。」
Liam 解釋:「現場已經設置以 Allen‑Bradley SLC 為基礎的大型舊有系統,我們只是想將其升級為更現代化的解決方案,而 Rockwell Automation 在此程序提供許多協助,特別是引進 1747-AENTR 轉接器模組。」
1747-AENTR 轉接器模組可讓 Allen‑Bradley CompactLogix™ 及 ControlLogix® 控制器控制 SLC I/O 模組。此模組主要設計用於將現有由 SLC 控制的系統,遷移至以 Logix 為基礎的系統,並做為 SLC 背板與乙太網路/IP 之間的閘道,一般可取代機架之中的 SLC 控制器。
除了新的控制基礎架構,系統大部分的成功要歸因於以更智慧的方式使用感測器及其定位。Jonas 解釋:「我們使用更具智慧的感測器配置。我一開始的建議是不要只依賴溫度測繪,所以我們想出方法即時測量溫度。我們為此採用以風險為基礎的方法,注意到其中所有可能的冷熱來源 (門、風扇、加熱器等等),然後我們表示在每項「風險」及產品儲存之間,都應該要有感測器探針,並在整個區域及中央地區設置探針。」
Jonas 繼續表示:「這樣會大幅增加探針數量,不過現在我們對即時資料更有信心。溫度測繪仍是法律規定的方法,在以風險為基礎的方法中佔據絕大部分,不過我們可以提供客戶重要的額外資料。部分客戶對此印象非常深刻,甚至認為我們的新方法是「同類最佳」。」
設施除了接受定期稽核,也要執行其他檢測。Liam 解釋:「我們與主管機關經常互動,自初次安裝後已經參與 50 次以上的檢測。Oriola 要負責配送鏈,所以任何問題都可能影響整個客戶鏈。如果檢驗期間出現任何情形,他們就會聯絡 Kennedy Automation,證明處置是否正確;我們預期隨時會接到電話。我們提供測試評估文件及風險評估,其中部分內容可推動進一步強化。我們仍然會受到批評,但是不再像以前一樣了。」